{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Support BACnet Serial (BACnet MS/TP) in PM5300
Issue
BACnet Support in the PM5300 series.

Product Line
PM5320
PM5340
PM5341
PM5320R

Environment
BACnet Communication

Resolution
The BACnet protocol is implemented only in Ethernet variants of PM53xx series meters. So BACnet MS/TP is not supported in PM53xx series.

PM5320, PM5340 and PM5341 meters do not support BACnet MS/TP (BACNet Serial), these meters support only BACNet IP (over Ethernet)

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: