{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What is the replacement cooling fan for the Altistart 22?

Article available in these languages: ไทย

Issue:
Could not find the replacement fan for the Altistart 22

Product Line:
Altistart 22

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
Replacement cooling fan.

Resolution:
Smaller ATS22 units do not have a fan built-in, but can have an external fan accessory.
Control supply voltagePart NumbersOptional Fan
220VACATS22D17Q…D47QVW3G22400
ATS22D17S6…D47S6
ATS22D62Q…D88QVW3G22401
ATS22D62S6…D88S6
ATS22C11Q…C17QVW3G22402
ATS22C11S6…C17S6
110VACATS22D17S6U…D47S6UVW3G22U400
ATS22D62S6U…D88S6UVW3G22U401
ATS22C11S6U…C17S6UVW3G22U402

For larger ATS22 units, there is a built-in fan, but these are not available in the US.
Control supply voltagePart NumbersBuilt-in Fan
220VACATS22C21Q...C41QVZ3V22D1220V
ATS22C21S6..C41S6
ATS22C48Q…C59QVZ3V22E1220V
ATS22C48S6…C59S6
110VACATS22C21S6U...C41S6UVZ3V22D1110V
ATS22C48S6U...C59S6UVZ3V22E1110V

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

เอกสารแนบ
ATS22_Spare.pdf [240.79 KB]
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: