{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Does XBTL1000 support Windows 10?
Issue:
Inquiry regarding if XBTL1000 supports more modern operating Systems. Support for Windows XP from Microsoft has ended and support for Windows 7 will end soon. Looking to see if XBTL1000 can run on Windows 10.

Product Line:
XBTL1000

Resolution:
No, XBTL1000 does not support Windows 10. It is suggested to use a Virtual Machine running Windows XP or Windows 7 if you only have a Windows 10 PC.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์: