{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Do we have vibration tests ?
Vibration tests are not required by IEC 62271-100 (circuit breaker) or 62271-106 (contactors).
This test is mandatory only to get a Marine certification as required by IACS rules.
We have performed vibration tests for Evolis 17.5 kV, LF range and Rollarc contactor as these
product are marine certified.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: