{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
How to display several panels of a Vijeo Designer application using in same time several targets and HMIZMDARX Multi Display Adaptor?
Goal:  To display two different panels of a same Vijeo Designer project with panel 1 displayed on the Host HMIG5U2 and panel 2 displayed on the Client through the Webgate.
To test, we’ll use:
- a HMIG5U2 with HMIDT551 as Host and
- a HMIDT551 with HMIZMDARX module as Client.

Please refer to the attached pdf document.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

เอกสารแนบ
FAQ_Multi display projet.pdf [2.82 MB]
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: