{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What CanOpen Connector type and cable can I use for the Lexium LXM15 servo drive?
For a cable + connector for Lexium 15 canopen interface, it is necessary either to use old adapter AM02CA001V000 (see pages i attachment, but bear in mind that old adapter is no longer commercialized) or to make canopen connector manually by buying standard subD-9 and solder dedicated canopen pins (CAN_H, CAN_L and GND).
The last device on bus must have termination, that consists of 120 Ohms resistor between Can_H and Can_L signals.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

เอกสารแนบ
Extracted pages from Lexium 15-EN.pdf [105.08 KB]
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: