{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Where can I find the ground terminal on the High HP ATV630 drives?
Issue:
Connecting the power wiring and has a PE terminal, but there is not one marked with the ground symbol.

Product line:
Altivar 630, ATV630 Altivar Process

Environment:
Frame sizes 6, 7A, 7B

Cause:
Markings missing

Resolution:
Frame sizes 6, 7A and 7B have a power terminal marked PE for the ground.  The smaller Frame sizes just have a power terminal with a ground symbol.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: