{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What is the electrical specifications for the status output state on a XPSMCMCP0802 Safety controller?
Issue:
Information on the status output state of a XPSMCMCP0802 safety  PLC.

Product Line:
XPS safety PLC line

Environment:
SOSAFE Configurable

Cause:
Documentation for the specifications on the status output.

Resolution:
The test output state for the short circuit overload maximum current is 100 ma at 24vdc.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: