แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
		
วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?
NEMA Enclosure Type สามารถเทียบเป็นค่า IP Class Protection ได้อย่างไร

⚠ CAUTION ⚠

The information provided in this FAQ being considered as confidential content, as it can be exclusively used internally.

This flag has been added automatically when the article is published with internal visibility only.

UL 50 และ NEMA 250 ระบุคุณลักษณะที่ไม่ได้กล่าวถึงหรือทดสอบภายใต้มาตรฐาน IEC 60529
ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ที่มีรหัส IP จึงไม่สามารถใช้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประเภท UL 50 หรือ NEMA 250 ได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม ตู้ที่ผ่านมาตรฐาน UL 50 หรือ NEMA 250 อาจให้การป้องกันที่ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ที่มีรหัส IP ได้
โดยอ้างอิงจากตาราง A-1 ในมาตรฐาน NEMA 250 ตารางที่ 6 ด้านล่างแสดงให้เห็นว่าแต่ละประเภทของ NEMA สามารถตอบสนองหรือเกินกว่าการป้องกันตามรหัส IP ได้อย่างไร
ตารางที่ 6 จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความสอดคล้องโดยสมบูรณ์ในทุกรายละเอียดระหว่างมาตรฐานแต่ละฉบับ

Table6

เนื่องจากคำจำกัดความของประเภท UL 50 และ NEMA 250 มีความใกล้เคียงกันอย่างมาก
จึงสามารถขยายการเปรียบเทียบในตารางที่ 6 ไปยังประเภทของ UL 50 ได้อย่างสมเหตุสมผล ซึ่งนำไปสู่การจัดทำรหัส IP ที่เทียบเคียงกันได้ในตารางที่ 7 โดยตารางนี้แสดงประเภทของตู้ที่นิยมใช้มากที่สุดสำหรับอุปกรณ์สวิตช์ถ่ายโอน (Transfer Switching Equipment)

table7


หมายเหตุ ตารางนี้เป็นการเปลี่ยนเครื่องห่อหุ้มจาก NEMA Design เป็น IP Class Protection ตามการแบ่งกลุ่มของ IEC เท่านั้น
ไม่สามารถใช้เปลี่ยนจาก IP Class Protection มาเป็น NEMA Enclosure Type Number ได้

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

เอกสารแนบ
Comparing Equipment Enclosure Classifications_White Paper_R1c 072224 final.pdf [120.46 KB]