{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What's the correct torque for the screws on the NetShelter SX vertical mounting rails and accessory rails?
Issue:
Torque for the screws is not noted in the manual.

Product Line:
NetShelter SX

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:

Torque is needed to properly tighten the mounting rails or accessory rails after they're moved.

Resolution:

Torque Specs: 32-48 IN-LBS

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: