{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
VJD 6.2 license error with code 0X0000001E
1. Issue
For one customer, an error occurred in the VJD 6.2 license subsystem. the customer installed VJD V6.2, registered it and after the SP8 installation, he gets this error: See attached picture.
2. Environment
Vijeo Designer V6.2 SP8
3. Resolution
The license subsystem means that the license is corrupted. The resolution is to properly uninstall VJD, clean registers and delete the LC9xxxxxx.ocx file. ( c: \ Windows \ LC9GCN9J.ocx ).Then install VJD with proper license.


ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

เอกสารแนบ
error1.png [36.67 KB]
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: