{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Can we access the fieldbus network of BMENOC0321 via its front ports?
  1. Issue
When ip forwarding service is activated, the BMENOC0321 makes its fieldbus network configurable and automatically enables its backplane port.
Then can we access(ping) the fieldbus network of BMENOC0321 via its front ports?
  1. Environment
N/A
  1. Resolution
No, the fieldbus network address is not accessible via BMENOC0321’s front ports.
It is only accessible via M580 or other Ethernet module(for ins. BMENOC0301) when the other module’s backplane port is enabled.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: