{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
PME 9.0 - Alarms Library translation in Czech are wrong
Issue
There translation for Recent Events and Recent Incidents are both as "Posledni události" in Alarm tab > "System View"

Product Line
Power Monitoring Expert 9.0

Envoriment
Web Applicatoon - Alarms tab

Cause
The translation for Recent Incidents is wrong in the database, it should be " Poslední Incidenty ".

Resolution
To modify the end text to properly match what the recent events and recent incidents should be in Czech, execute the following query in ApplicationModules database.

EXEC [Internationalization].[WriteLocalizedString] 'cs', 'AlarmClassifications', '', 'ACLS_SystemView_RecentEvents', '', N'Poslední Události'

EXEC [Internationalization].[WriteLocalizedString] 'cs', 'AlarmClassifications', '', 'ACLS_SystemView_RecentIncidents', '', N'Poslední Incidenty'






ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: