{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Is my Speed D Switchboard rated 80% or 100%

The Class 2710 Speed D Switchboard is rated for 80% of it maxi um rating or Over Current Protective Device (OCPD). Currently there is not an option for a 100% rated Speed D Switchboard.

For a 100% rated Switchboard application a Power-StyleTM QED-2 Series Switchboard will need to be considered.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: