{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What is the correct 3.3V Power Budget for the BMXDRA0815 module?
Issue
The BMXDRA0815 modules 3.3V Power Budget is incorrect in Control Expert 14 and 14.1.


Product Line
M580
BMXDRA0815


Resolution
The correct 3.3V Power Budget for a BMXDRA0815 is 40ma.

It is incorrectly calculated and displayed as 100ma in CE14 and 14.1.

This issue is corrected in Control Expert version 15.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: