{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
How to know the absence of x80 IO in local M580 rack when it is configured as Device DDT ?

1.Issue

How to know the absence of x80 IO in local M580 rack when it is configured as Device DDT ?

2.Environment

M580 series ,X80

3.Resolution

The detail diagnostics status of x80 IO could be accessed by implementing READ_STS_MX.
Here are two samples to get status for digital and analog modules.


When COM_FLT is set to 1 ,it means the module could not be detected by CPU and module would be absent in the rack.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

เอกสารแนบ
read_sts.zip [54.48 KB]
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: