{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
How to mount Storage and Memory into the Harmony P6 Box?
Goals and Symptoms
With the Harmony P6, you can install 2 HDD or SSD to the Advanced Box, and 1 HDD or SSD to the
Standard Box. Customers can also install the M.2 SSD card and the DIMM module by himself.
with an optional cooling kit
The goal of this resolution is to explain how to install:
  • The SSD
  • The DIMM module
  • The M.2 SSD card with an optional cooling kit

Causes and Fixes
Here is the video to show How to mount the storage and memory into the Box module

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: