{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Can the Masterpact NW external neutral CT (eNCT) be used on a Masterpact MTZ circuit breaker?
Issue: NW eNCT compatibility with MTZ

Product Line: Circuit Breakers

Environment: Masterpact MTZ

Resolution:
Schneider Electric will not sanction the use of NW ENCT to be used on MTZ because the architecture around the ground is different, and the robustness for EMC and double isolation is different. Use of NW ENCT cannot guarantee unwanted tripping and proper double insulation.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: