{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
How to remove scroll Arrows on HMISTW6?

Issue:

There are scroll arrows appearing on the HMISTW6000 series that block the screen

Product Line:

Harmony HMISTW6000 series

Resolution:

In order to remove the scroll arrows that appear on the screen by default, you must update to firmware version 1.1.0 first. Once the firmware is updated, you will find a setting in the Configuration Menu that allows you to deactivate the scroll arrows.

Please follow this FAQ for the link to the firmware update and as well as the procedure on how to update the firmware:

https://www.se.com/ww/en/faqs/FA403854/

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์: