{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
How to interpret the information of the diagnosis indication ? Does it give the pole condition for all 3 poles ? What if the TeSys Giga contactor is only use 2 poles in the given application ? (Like to control single phase load/DC application).

Article available in these languages: ดัทช์

The indication is calculated globally, for all the 3 poles. If the application uses only 2 poles, we recommend removing the non-used pole (central one). Otherwise the wear diagnosis indication will not work.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: