{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What is the maximum number of Modbus TCP server connection supported by the TM3 bus coupler module TM3BCEIP?
Issue:
Maximum number of Modbus TCP server connection supported by the TM3 bus coupler module TM3BCEIP


Product Line:
EcoStruxure Machine Expert Basic, TM3


Resolution:
The maximum number of Modbus TCP server connection supported by the TM3BCEIP bus coupler module is 8

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์: