{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Do the Modbus Plus MBX Drivers work on Windows 11?

Issue

Windows 11 support

Product Line

TSXCUSBMBP

Environment

Modbus Plus

Resolution

The latest MBX drivers (v9.0) will work on Windows 10 and 11. The part number for the drivers only is SWMXDS001. If you were to purchase an adapter with part number TSXCUSBMBP you would also get a copy of the drivers.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์:
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์:
รุ่น: