{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Where to find the "Runtime Address" when doing tag integration with Machine SCADA Expert and Machine Expert?

1.Issue:
Where to find the "Runtime Address" when doing tag integration with Machine SCADA Expert and Machine Expert?

2. Product Line:
EcoStruxure Machine SCADA Expert, Harmony P6 ,Harmony iPC ,Box iPC ,Harmony GTU Open Box ,EcoStruxure Machine Expert ,M241 ,M262 ,M251

3. Resolution:
Instead of declaring each variable individually in a driver sheet in Machine SCADA Expert,  the Tag Integration tool can be used to attach all the variables from a Machine Expert project to a Machine SCADA Expert project. When configuring the tool, the Runtime Address will be required, in this field the Nodename declared in the My Controller window in Machine Expert can be used, or the Node Address can also be used.

Runtime Address when doing tag integration in EMSE and ME

The Node Address can be found by hovering the mouse over the PLC displayed in the My Controller window, it will be located next to [Address].

Node Address

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: