{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Is the IG2000CBM the same as IG2000CBMPM

Issue:

Is the IG2000CBM the same as IG2000CBMPM

Product Line:

Medical Products

Environment:

IG2000CBM

Cause:

N/A

Resolution:

The IG2000CBMPM is a variation of the IG2000CBM that is designed for mounting in Square-D panels with no back box required. See below for the IG2000CBM part numbers.

IG2000

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์: