{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What are the ETH STS flash patterns for the M340?

The ETH STS should either be on Solid indicating Communications OK or a pattern of flashing/pause/flashing. If it is off this would indicate a hardware issue.

Below are the flash pattern descriptions.

2 flashes - Invalid MAC address

3 flashes - No link; Incorrect/no cable connected or no valid device at the other end of the cable.

4 flashes - Duplicate Ip address; Make sure that you did not inadvertently set the PC/Laptop to the M340 address.

5 flashes - Waiting for a Served IP address; Either the switch on the back is set for Boot P or the project is configured for 'From a Server' and nothing is serving.

6 flashes - Default Ip; This probably means that the switch on the back is set to Clear IP or Disabled. No Ip address has been assigned. https://www.se.com/us/en/faqs/FA213636/

7 flashes- Probably means that the switch is set to Stored but the projects Eth network was not bound to the Ethernet port. (or any other Rotary Switch/Internal config conflict) https://www.se.com/us/en/faqs/FA233493/

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: