{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
EADM does not reflect PLC in NOCONF state when using EADM V3.1 or coming V3.2 to connect M340/PRA
Description:
  • When an M340 or BMXPRA PLC is in a "NOCONF" state and upon connecting via FTP or USB on EADM: --> the "Mode" section in Device List only shows "NOCONF" for a few seconds and then displays "STOP".
Expected/Normal behavior:
  • On Unity Loader, when M340 or PRA PLCs are NOCONF, the NOCONF state is displayed properly and does not get replaced by STOP after a few seconds.
  • On EADM, when an M580 PLC is NOCONF, the NOCONF state is displayed properly and does not get replaced by STOP after a few seconds.
Note:
  • The same behavior was observed on BMXPRA0100 (FW V3.51IR07) modules and on multiple FW versions of P34 2020:
  • V3.30IR10
  • V3.40IR08
  • V3.50IR08
  • V3.51IR07
This issue is planned to be fixed in EADM V3.3, Q2 2024.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: