{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
¿Se puede instalar un interruptor derivado de 225A en un panel NQ?

Article available in these languages: ภาษาอังกฤษ

Problema:
¿Se puede instalar un interruptor de 225A en un panel Nema 3R, NQ de 3 fases con un interruptor principal de 400A?

Línea de productos:
Tableros NQ.

Entorno:
Productos vendidos en Norteamérica

Resolución:
Un interruptor derivado de 150A es el más grande que puede caber en los paneles NQ.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: