Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde lider olan Schneider Electric, enerji verimliliğini üst düzeye çıkaran ve elektrik maliyetlerini minimize eden hızlı şarj istasyonu EVlink Pro DC 180 kW'nin piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Elektrikli araç şarjının neredeyse %90'ının ticari ve endüstriyel binalarda gerçekleştirilmesi beklenirken, hızlı şarj özelliğine sahip EVlink Pro DC, araçların sadece 20 dakikada %80 şarja ulaşmasını sağlayarak bina enerji kullanımını optimize ediyor ve filoların tekrar yola çıkma süresini kısaltıyor.
Bugün, ulaşım dünya enerji tüketiminin %23'ünü, binalar ise %26'sını oluşturmaktadır. Net sıfıra ulaşmak için, daha fazla temiz enerji kaynağı (örneğin, çatı güneş panelleri) kullanımını mümkün kılarak elektrifikasyona geçişi hızlandırmamız gerekmektedir. Verimli elektrikli araç şarj çözümleri, elektrik dağıtım altyapısı ve akıllı enerji yönetim yazılımını bir araya getirerek, bina sahipleri ve operatörleri sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşabilir, güç güvenilirliğini sağlayabilir ve elektrikli araç sürücüleri için rahat bir deneyim sunabilir.
Maksimum Enerji Kontrolü ve Dağıtımı İçin Kusursuz Entegrasyon
EVlink Pro DC, enerjiyi binadan elektrikli araç şarj istasyonlarına gerçek zamanlı olarak dağıtarak maksimum verimlilik ve maliyet tasarrufu sağlayan EcoStruxure™ EV Charging Expert gibi yük yönetim sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur. Power Monitoring Expert ve EcoStruxure™ Building Operation gibi bina yönetim sistemleriyle uyumludur ve tüm bilgileri tek bir ekran çözümü olarak konsolide ederek bina operatörleri için günlük operasyonları kolaylaştırır. Çözüm ayrıca onlarca şarj istasyonu yönetim sistemi (CSMS) ile sertifikalıdır ve bina sahipleriyle şarj noktası operatörlerine ihtiyaçlarına uygun bir şarj sistemi oluşturma özgürlüğü verir.
Tüm Yaşam Döngüsünü Destekleyen Hizmetler
Schneider Electric, elektrikli araç altyapısının performansını artırmaya ve varlıkların optimum durumda çalışmasını sağlamaya kendini adamış dünya çapında bir teknisyen ağı gücünü sunmaktadır. Kurulum, bakım ve onarım kapsamında uzaktan veya gelişmiş yerinde destekle sağlanan uzmanlık sayesinde uçtan uca yaşam döngüsü hizmetleri doğrudan üretici ve sertifikalı ortakları tarafından sunulmaktadır. Schneider Electric, yerel dil ve altyapıya göre her müşteriye uygun hizmet ve destek seviyesi sağlayarak çalışma süresini, operasyonel verimliliği ve gönül rahatlığını ön planda tutmaktadır.
Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Bölgesi Kanal Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Alişan Çapan, “EVlink Pro DC 180 kW'nin piyasaya sürülmesi, elektrik dağıtımında uzun geçmişimiz ve bina sektöründeki kapsamlı uzmanlığımızdan yararlanarak elektrikli araç şarjı ve altyapısına yenilikçi bir yaklaşım sunmaktadır. Birlikte çalışılabilirlik ve kesintisiz entegrasyon konusundaki kararlılığımız, bina ve filo operatörlerinin görünürlüğünü, enerji verimliliğini ve kontrolünü artırırken, sürücülerin erişilebilir bir şarj istasyonu ağı elde etmesini sağlar.”
EVlink Pro DC 180 kW, ticari ve endüstriyel müşterilerin son kullanıcılara hızlı, güvenli ve verimli bir şarj deneyimi sunmasını sağlarken, direnç, karbon azaltma ve enerji bağımsızlığı yolunda ilerlemelerini mümkün kılar. Ana özellikler arasında şunlar yer almaktadır:
- 120 ile 180 kW arasında ölçeklenebilir güç ve altyapının, inovasyonun ön saflarında kalmasını sağlayan ISO15118 standartı ve akıllı şarj ile geleceğe hazır teknoloji.
- Üçüncü taraf laboratuvar sertifikası ve C4M korozyon korumasıyla, güç kaybı olmadan 50°C'ye kadar zorlu ortamlarda ve yüksek sıcaklıklarda çalışır.
- Güvenli operasyonlar için güçlendirilmiş gömülü koruma ve şarj kesme düğmesi.
- Darbe ve su girişine duyarlı sensörler, şarj noktasında herhangi bir sorun durumunda gerçek zamanlı bildirimler.
- Kayıtlı elektrikli araç takıldığında şarj seansını otomatik olarak başlatan AutoCharge araç tanıma özelliği, maksimum güç kullanım verimliliği için iki aracın eş zamanlı şarj edilmesini mümkün kılar.
Schneider Electric'in uçtan uca çözümler için referans mimarisi, tesislerin küresel elektrikli araç sürücü gereklilikleri, elektrik dağıtım kısıtlamaları, güç yönetimi kapasiteleri, operasyonel hususlar ve yerel düzenlemelere tamamen uyumlu olmasını garanti eder. Dahili siber güvenlik özellikleri, şarj istasyonlarının kullanımıyla ilgili tehditleri azaltmayı hedefleyen stratejik BT sistemleri ve varlıklar için yüksek düzeyde koruma sağlar.
EVlink Pro DC 180 kW ile Schneider Electric, ticari ve endüstriyel binalar ve filo operatörleri için yeni pazar fırsatları yaratmak üzere inovasyon yelpazesini genişletmektedir.
Schneider Electric Hakkında
Schneider’in amacı herkesin enerji ve kaynaklardan en iyi şekilde faydalanmasına yardımcı olmak, süreçleri ve sürdürülebilirliği ilişkilendirerek etki yaratmaktır. Schneider Electric'te biz buna Life Is On diyoruz.
Misyonumuz, Sürdürülebilirlik ve Verimlilikte güvenilir iş ortağınız olmaktır.
Elektrifikasyon, otomasyon ve dijitalleşme alanlarındaki dünya lideri uzmanlığımızı akıllı endüstrilere, dayanıklı altyapılara, geleceğe dönük veri merkezlerine, akıllı binalara ve yapılara taşıyan küresel bir endüstriyel teknoloji lideriyiz. Uzmanlığımızla desteklenmiş bağlantılı ürünler, otomasyon, yazılım ve hizmetlerle entegre, uçtan uca yaşam döngüsüne sahip yapay zeka destekli Endüstriyel IoT çözümleri sunarak, müşterilerimiz için karlı büyüme sağlamak üzere dijital ikizler sağlıyoruz.
Müşterilerimizin ve paydaşlarımızın yanında, 100'den fazla ülkede faaliyet gösteren 150.000 çalışanımız ve bir milyondan fazla iş ortağımızdan oluşan ekosistemimiz ile insan değerlerine odaklı bir şirketiz. Herkes için sürdürülebilir bir gelecek inşa etme amacımızın rehberliğinde yaptığımız her işte, çeşitliliği ve kapsayıcılığı benimsiyoruz.