Mikro şebekeler

Mikro şebeke nedir?
Mikro şebeke, elektrik şebekesine bağlı ya da bağımsız bir “ada” modunda çalışabilen, bağımsız bir elektrik ağıdır. Bu özellik, tesisinizde kendi elektriğinizi üretmenizi ve gerektiğinde kullanmanızı sağlar. Dağıtılmış enerji kaynaklarını da (DER) kullanan mikro şebekeler, yoğun talep sırasında fazla elektriği şebekeye geri göndererek enerji maliyetlerinden tasarruf sağlanmasına yardımcı olabilir. Bu, yalnızca güvenilirliği artırmakla kalmaz, aynı zamanda enerji yönetimini de optimize eder.

Mikro şebekeler nasıl çalışır?
Mikro şebekeler tesiste üretilen elektriği depolamak için batarya sistemlerini kullanır ve geleneksel güç sistemlerine oranla daha verimli bir alternatif sunar. Kesintiler sırasında veya şebeke üzerindeki talep dalgalanmaları sırasında depolanmış elektriği sunabilirler. Bu mikro şebekeler, genellikle yedek dizel jeneratörleri güneş paneli gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla bir arada kullanır.

Mikro şebeke kimlere faydalı olabilir?
Şimdi, mikro şebekeler enerji erişimi sınırlı olan veya hiç olmayan uzak alanlarda kullanılabilir. Belediye yönetimleri, havaalanları, askeri üsler, doğa koruma alanları ve dikey çiftlikler gibi çeşitli kuruluşlar mikro şebekelerden faydalanabilir.

Mikro şebekelerin maliyeti nedir?
Mikro şebekelerin maliyeti, karmaşıklıklarına ve boyutlarına göre değişir. Mikro şebekeler, geçerli yerel yönetim politikalarına bağlı olarak hem EaaS çerçevesindeki OpEx modeli hem de CapEx modeli altında çalışır.
Mikro şebekeler için yazılımlarımızı, hizmetlerimizi ve ürünlerimizi keşfedin
Müşterilerimizin mikro şebekelerden nasıl yararlandığını görün
Mikro şebekeler hakkındaki en son bilgilerimizi keşfedin
Şunlar da ilginizi çekebilir:
1. Schneider Electric'ten mikro şebeke çözümleri
Schneider Electric, uç kontrol sistemleri, bağlantılı ürünler, uygulamalar, analizler ve hizmetlerin bir kombinasyonuna dayanan verimli mikro şebeke çözümleri sunar. Bağlantılı ürünler, kesintisiz güç kaynağı (UPS), şebeke bağlantılı dize invertörleri ve hibrit invertörler içerir. Uygulamalar, analizler ve hizmetler arasında EcoStruxure Microgrid Advisor ve EcoStruxure Microgrid Operation bulunur ve Edge Control, Harmony ST6 ve EcoStruxure EV Şarj Uzmanını içerir. Elektrik dağıtım hizmetleri de dahil olmak üzere tekrarlanabilir, ölçeklendirilebilir ve IoT özellikli mikro şebeke çözümleri ve uçtan uca servisler sunuyoruz.
2. Farklı mikro şebeke türleri
Genel olarak konuşursak üç tür mikro şebeke vardır:
- Uzak mikro şebekeler: Bunlar ayrıca şebekeden bağımsız mikro şebekeler olarak da adlandırılır. Uzak mikro şebekeler ada modunda çalışabilir ve yakındaki alanda uygun fiyatlı ve kullanılabilir iletim veya dağıtım altyapısı eksikliği durumunda şebekeden fiziksel olarak izole edilebilir.
- Şebekeye bağlı mikro şebekeler: Ortak bağlantı (PCC) noktasında bir anahtarlama mekanizması aracılığıyla elektrik şebekesine fiziksel bir bağlantıya sahiptirler; ancak, ada modunda bağlantıları kesilebilir ve gerektiğinde ana şebekeye geri bağlanabilirler.
- Ağa bağlı mikro şebekeler: Bu sistemler iç içe mikro şebekeler olarak da adlandırılır ve aynı şebeke devre segmentine bağlı birkaç mikro şebeke ve ayrı DER'lerden oluşur. Geniş bir coğrafi bölgeye hizmet ederler.
3. Mikro şebeke ve akıllı şebeke arasındaki farklar
Mikro şebekeler akıllı şebekelerden farklıdır. Mikro şebeke, bir iş merkezi, hastane kompleksi vb. gibi ayrı bir coğrafi alana hizmet eden, kendi kendine yeten ve yerelleştirilmiş bir enerji sistemidir. Daha geniş şebeke ile paralel olarak çalıştırılabilen dağıtılmış enerji kaynaklarını ve birden fazla yükü içerir. Diğer yandan akıllı şebekeler, daha büyük bir ölçekte çalışan ve enerji akışlarını üretim noktalarından tüketim noktalarına göre düzenleyebilen elektrik şebekeleridir. Buna iletişim, otomasyon ve IT sistemleri de dahildir.
4. Mikro şebeke tasarlama
Schneider Electric, uygulamadan bağımsız olarak bir mikro şebeke tasarlamanıza yardımcı olacak kullanıma hazır bir çözüm sunar. Önceden tasarlanmış mikro şebeke kontrol merkezlerimiz güç yönetimi, kontrol, enerji ölçümü ve güç izleme için ihtiyaç duyduğunuz tüm bileşenlere sahiptir. Buna ek olarak mikro şebeke yönetim yazılımımız EcoStruxure, fonksiyonları standartlaştırılmış ve güvenilir hale getirmek için önceden tasarlanmış algoritmalar sunar.