我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

​​​​​​​施耐德電機在台推出全新TeSys Deca Series馬達啟動器

施耐德電機在台推出全新TeSys Deca Series馬達啟動器-提供更安全、更穩定的馬達控制解決方案,以克服惡劣環境挑戰

  • 更安全、更簡單的安裝程序
  • 輔助接點從5 mA升級到1 mA,在各種應用情境都具備高度可靠性
  • 強大而高效的馬達控制解決方案

2021 10 07 日,台北訊】

能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機Schneider Electric今天宣布推出全新一代的 TeSys Deca Series馬達啟動器。為了滿足冷暖空調、家用電器、電梯與惡劣環境產業中的機械製造商與配電盤製造商現今需求,施耐德電機升級原有的TeSys GV2、GV3和TeSys D的馬達啟動器,讓TeSys馬達控制解決方案系列更加齊全。

創新的TeSys Deca Series具備穩定性能和強大功能:

符合EN60335-1標準

新型TeSys Deca接觸器由更高等級的工程塑膠製成,對直火及熱源耐火性更佳,符合家用電器和冷暖空調產業的EN60335-1標準,可降低成本及備品庫存,同時更容易操作使用和更具效率。

新型防塵輔助接點

全新優化的上裝輔助接點可靠性已從5 mA升級到1 mA,尤其適用於多塵及嚴苛環境,讓作業流程更自動化。另有紅色防塵蓋設計,可以更輕鬆地識別安全產品,提升客戶體驗。

多標準螺絲

採用多標準螺絲配置,可與一字、十字及星型螺絲起子相容,讓安裝更加容易快速。

馬達斷路器

​​​​​​​強固的馬達管理解決方案,帶有旋轉把手讓操作起來更加穩固和順手,且易於切換和控制。

QR Codes

​​​​​​​使用者掃描QR Codes便能輕鬆方便地取得技術資訊和說明書。

施耐德電機致力於環境永續發展,並減少碳足跡,TeSys Deca系列已經通過Green Premium 2.0認證,也符合REACH和ROHS法規,且外觀的環保包裝由無鉛墨水和回收紙箱製成,完全沒有塑膠,因此消費者可以完全放心的使用,綜合以上所述,新的TeSys Deca系列是更環保、更強大、更高效和更可靠的解決方案,且外觀採用時尚深灰色設計,帶來更現代的感覺,刷新傳統對於馬達控制器的刻版印象。

採用 Wiztrust 區塊鏈認證平台

自2019年10月2日起,為保障通訊安全,施耐德電機在 Wiztrust 上認證其內容。您可至 Wiztrust.com 網站查看企業通訊的真實性。
查看新聞稿 (pdf, 185 kb) 在新窗口中開啟
分享此頁面:
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.