我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

亞太地區的邊緣運算將增加38% IT及營運成本大幅降低

  • 這份調查結果來自亞太地區10個國家/地區1,100位技術領導者對邊緣運算的瞭解及應用
  • 已有28%的組織正在使用邊緣運算接下來的24個月內,將再增加38%的組織使用邊緣運算,亞太地區正在進入技術部署的下一個重要浪潮。
  • 在已採用邊緣運算的企業中,有72%的企業表示最大益處是大幅降低IT及營運成本
  • 本調查報告主要著重於金融服務業、高等教育及醫療保健領域的重要發現

【2020年12月8日,台北訊】

全球能效管理專家施耐德電機Schneider Electric)宣布Tech Research AsiaTRA亞太地區邊緣領域的調查結果。這份報告調查來自亞太地區各個行業的15資訊長CIO1,100位技術領導者對於IT、邊緣運算使用現狀、目的以及未來方針的見解此外、本報告更深入介紹五個行業對於邊緣趨勢看法

TRA主管Trevor Clarke表示:「未來幾年,亞太地區許多組織將體驗邊緣算的強大功能。」 「雖不是人都使用『邊緣』一詞,但他們絕對需要邊緣站點及邊緣功能才能成功。」

本調查的受訪者來自亞太地區,分別為澳洲、日本、新加坡、印尼、馬來西亞、泰國、越南、韓國、菲律賓以及台灣。

TRA新報告證IT領導者採用邊緣算的主因,是解決網路頻寬和延遲問題。 施耐德電機(Schneider Electric)東亞日本高級副總裁Benoit Dubarle表示:「進一步證明,今日的商業環境中部署邊緣具有非常重要價值 -更高的率儼然成為企業的競爭優勢。」

邊緣算的優勢:減少IT支出

報告更顯示,在採用邊緣運算的受訪者中,有72%體驗到IT成本降低的好處其次是營運成本的降低(46%)及客戶滿意度的提高(34%)。 在採用率最高的行業中,高等教育部門位居榜首(68%)。 全球新冠肺炎流行以及新的學習模式等因素已使學術機構間的協作與資源共享更加普遍。

同樣地,在醫療保健行業中約有一半的受訪者已採用邊緣運算,其中80%是雲端運算服務的現有用戶。 研究表示,這一轉變的主因是解決頻寬及延遲問題,提高資安及成本效率。 在金融服務領域,亞太地區63%的金融服務機構已採用邊緣運算。22%的受訪者表示,他們會將所有工作負載移至雲端運算,並表示將採用邊緣運算

亞太地區IT現狀51%將混合使用雲端及本地基礎架構

該研究指出了10個受調查國家當前基礎設施的現狀的幾個關鍵點:

  • 混合式(Hybrid) IT佔據重要地位,51%的受訪者表示他們混合使用雲端及本地基礎架構。 逐項工作的方式顯然已成為目前亞太地區管理基礎架構的主要方法。 企業不再以「雲端優先」概念影響其決策。
  • 自有及託管資料中心的使用預期數量略有增加。 21%的受訪者計劃部署新的基礎設施。
  • 95%的受訪者表示他們已經在使用軟體即服務(SaaS)。 儘管TRA預計隨著時間的推移,將有更多使用SaaS的機構,但該百分比將保持不變。

亞太地區的邊緣運算 兩年內將再增加38

在市場應用方面,亞太地區28%的IT主管正在利用跨站點的邊緣運算方式,而且在接下來的24個月中還會增加38%的採用率,預計將使站點中位數由7個站點增至11個站點。

邊緣運算的主要應用案例

  • 客戶體驗 – 使用邊緣站點提供更好的體驗,並讓用戶更安全更快速地取得數據和應用程式
  • 員工體驗 – 可藉助物聯網所驅動的功能和體驗,減少延遲並提高員工的工作效率。
  • 監視 – 主動進行設備和機械的維護監視建築物和資產的健康狀況,並確保CCTV進行安全監視。

總體而言,亞太地區邊緣運算的早期採用者通常會看到IT及營運成本的降低從而使作業水平提升了5%至10%。

下載免費報告以了解更多

下載TRA的完整報告 The Edge in Asia Pacific: Research Findings

施耐德電機致力於協助企業在延遲、資安、成本、監控和管理方面實現數位化並應對挑戰。 點擊此處以了解更多有關我們的邊緣運算解決方案。

有關施耐德電機及其最新創新品的更多訊息,請訪問施耐德電機的官方網站https://www.se.com/tw/zh/

採用 Wiztopic 區塊鏈認證平台

自2019年10月2日起,為保障通訊安全,施耐德電機在 Wiztrust 上認證其內容。您可至 Wiztrust.com 網站查看企業通訊的真實性。
查看新聞稿 (pdf, 185 kb) 在新窗口中開啟
分享此頁面: