我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

奠定工業4.0之競爭利基,施耐德電機提出自動化轉型三大轉變

  • 工業4.0時代來臨,設備及產線的數位自動化將為製造業帶來全新樣貌
  • 工業自動化無法全然取代人力,但了解並學習相關知識與技能將有助於佈局轉型

2022 02 17 日,台北訊】

在工業4.0驅動下,製造業面臨數位轉型浪潮,為了協助產業擁抱轉變,能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機的EcoStruxure™解決方案讓全球許多供應鏈夥伴提升投資效益及營運效率,同時降低能源及維護成本,為自動化轉型的最佳利器。此外,施耐德電機也提出工業自動化轉型的三大觀察,包含:工業自動化將大幅提高產能、改變勞動力架構,以及對環境更友善。

工業自動化大幅提高產能

隨著台灣面臨少子化與勞力市場人力短缺等挑戰,人工成本已成為在地企業的龐大負擔。自動化系統能大幅降低人為操作之誤差及變數,加速生產流程並提升效率,釋放人力轉向更能創造附加價值的工作,有效降低勞動成本。而數位轉型及工業物聯網(IIoT)的出現,也意味著機器能更有效地運作和維護,減少停機時間且能根據臨時需求彈性調整。施耐德電機EcoStruxure™解決方案可讓許多供應鏈夥伴提高最多達50%的生產率,維護成本也因而減少30%至50%,成功提升企業營運表現。

工業自動化改變勞動力架構

COVID-19全球疫情尚未平息,除了讓製造業現場人員難以復工外,連帶造成斷鏈、缺工等危機,迫使製造業轉型意識抬頭,加速步入自動化。遠端工作模式成為後疫情時代的關鍵趨勢,同時也突顯數位化工具和技術的重要性。數位化解決方案使員工能從遠端安全地監控、操作和維修機械設備;管理人員也能輕鬆透過數據製定或調整相關決策,提高整體營運效率。疫情帶來的新常態讓數位化需求漸增,愈來愈多台灣企業導入施耐德電機的解決方案,增強其遠端監控能力,例如凱柏精機藉由施耐德電機EcoStruxure™ Machine Advisor雲端式服務平台,透過網路連結機械手臂和自動化倉儲系統等設備,隨時隨地透過數據掌握生產進度。此外,工業自動化的重要推手為多元高科技領域之人才,因此若能將自動化技能納入教育培訓,也是轉型重要的一環。

工業自動化對環境更友善

台灣能源高度倚賴進口,政府近年也積極推動能源轉型。自動化解決方案能幫助製造業減少其能源消耗以及溫室氣體排放,藉由物聯網連結設備和產線,實時監測多個站點及其運營數據,進而高效管理生產流程,有助於優化整體設備的生產效率。施耐德電機EcoStruxure™解決方案幫助許多全球供應鏈夥伴及智慧工廠降低10%至30%的能源成本,碳足跡則優化20%,節省成本之餘又能輕鬆節能,協助企業提升營運效率,共創永續營運全新未來。

在工業物聯網時代,施耐德電機將持續提供自動化解決方案,並協助更多供應鏈夥伴與客戶進行轉型,促使工業環境進步,幫助台灣製造產業有效升級。

採用 Wiztopic 區塊鏈認證平台

自2019年10月2日起,為保障通訊安全,施耐德電機在 Wiztrust 上認證其內容。您可至 Wiztrust.com 網站查看企業通訊的真實性。
查看新聞稿 (pdf, 185 kb) 在新窗口中開啟
分享此頁面: