我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

施耐德電機推出Easy UPS三相模組化不斷電系統 提供更佳的可靠性、可擴充性和易用性

Taipei, Taiwan

24/05/2023

  • 最新不斷電系統50-250 kW400V三相模組化UPS,配有50 kW觸摸安全(Live Swappable)電源和靜態轉換開關
  • 提供更佳的可擴充性、冗餘與頂級電源保護,以及資本投資優化
  • 為施耐德電機Green Premium優質綠能產品,協助用戶達成永續發展目標

2023 5 24 日,台北訊】

能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機Schneider Electric宣佈推出Easy UPS三向模組化不斷電系統,不僅能夠保護關鍵電力負載,還提供第三方認證的Live Swap觸摸安全設計、50-250 kW容量和N+1可擴充配置,同時也支援EcoStruxure™遠程監控服務。

Easy UPS三相模組化不斷電系統具更佳的可擴充性,因此可以隨著企業成長,逐步優化資本投資。作為施耐德電機的Green Premium優質綠能產品,Easy UPS三相模組化不斷電系統可讓客戶掌握能源效率、耐用性、可回收性以及透明度,並協助減少能耗與碳排。此外,此UPS採用高效設計、智慧電池管理、即時監控和控制功能等先進技術,使其成目前市場上最具成本效益和效能最佳的UPS解決方案之一。

施耐德電機關鍵電力&永續部門總經理黃建棠表示,「施耐德電機全新推出的Easy UPS三相模組化不斷電系統擁有第三方認證的Live Swap觸摸安全設計、模組化設計、強大的可靠性和安全性,對資料中心、商業、工業都是最佳選擇。」

確保業務連續性與可靠性

Easy UPS三相模組化不斷電系統可協助企業透過優化資本支出模型來降低成本,同時可自我診斷並經第三方認證的觸摸安全(Live Swappable)電源和靜態轉換開關將顯著地減少計劃停機時間,從而有限的減少占地面積並且提高業務的可靠性和可用性。施耐德電機Easy UPS 3系列專注於核心效能,其最新產品Easy UPS三相模塊化不斷電系統更容易選擇、配置、安裝、維護和部署,以物超所值的價格滿足客戶的需求,協助企業優化業務、降低能耗與成本,進而邁向永續。

採用 Wiztopic 區塊鏈認證平台

自2019年10月2日起,為保障通訊安全,施耐德電機在 Wiztrust 上認證其內容。您可至 Wiztrust.com 網站查看企業通訊的真實性。
查看新聞稿 (pdf, 185 kb) 在新窗口中開啟
分享此頁面: