我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

施耐德電機擴展三相Easy UPS 3L至600 kVA 最佳化的資本投資輕鬆實現業務連續性

  • Easy UPS 3L從 300 kVA 擴展到 600 kVA,配備新的 300 和 400 kVA UPS
  • 緊湊型三相 UPS簡化了配置、使用與服務
  • 為大/中型商業建築和輕工業應用的理想選擇
  • 連接EcoStruxureTM,可利用智慧型手機隨時隨地進行遠端監控和支援,從而簡化管理與服務

【2021年3月31日,台北訊】

能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機Schneider Electric今(31)日宣佈,將Easy UPS 3L從300kVA擴展到600 kVA (400V),並增加了300 和 400 kVA 3相不間斷電源(UPSs) 用於外部電池。Easy UPS 3L簡化了配置和服務,為大/中型商業建築和輕工業 UPS 應用提供高可用性及可預測性。

Easy UPS 3L 小巧外型、高度可用的平行及冗餘設計結合強大的電氣規格,可在各種環境中保護關鍵設備免受停電、浪湧和尖峰造成的損壞。將可預測性引入公用事業成本,效率可高達96%。Easy UPS 3L 包括寬大的電池電壓視窗,可容納各種電池配置,並配備全方位的選項與配件,以便整合至不同的環境當中。

施耐德電機全球副總裁穆斯塔法.德米爾科爾(Mustafa Demirkol)表示:「Easy UPS 3L的擴展顯示施耐德電機提供簡單、強大且極具競爭力的解決方案,持續致力於滿足市場需求。該解決方案也將當今互聯企業的效率、靈活性、可預測性和可靠性放在首位,且易於配置、安裝、使用和維修。」他也補充:無論是在生產區、電氣機房或資料中心內,Easy UPS 3L 的堅固耐用性,以及容錯設計,讓彈性和可靠性提升,從而優化佔地面積,節省昂貴的空間成本,Easy UPS 3L是輕鬆實現業務連續性和優化投資的理想選擇。

許多客戶已受益於施耐德電機的全球服務設置,在整個Easy UPS 3L 生命週期中,擁有強大的在地服務專家網路,持續為客戶提供全方位的服務。啟動服務更確保 Easy UPS 3L 正確安全的配置,以實現可靠、安全的最佳性能。

Easy UPS 3L易於配置、使用和服務:

從容應對惡劣的環境

具有符合性塗層的列印電路板、可更換的防塵器、統一功率因數和強大的超載保護,可應對惡劣環境,使Easy UPS 3L 成為業務連續性的可靠解決方案

降低系統複雜性以節省CapEx資本投資

通用的架構、並聯功能提供冗餘的可能性或增加容量

可以同時併聯 5 個 UPS,增加容量,或是併聯5 +1 UPS 以實現冗餘。如果電源區塊無法操作,則負載將繼續由剩餘的電源區塊支援,前提是負載低於系統中功能電源區塊的容量

透過EcoStruxure IT雲端軟體服務,隨時隨地全面掌握現況,輕鬆監控管理且安全無虞

欲瞭解更多資訊,請造訪 www.se.com/ecostruxure-it,可免費試用 EcoStruxure IT 專家監控解決方案30天

要瞭解更多有關易用 UPS 3L 的資訊,請造訪我們的產品網頁

採用 Wiztopic 區塊鏈認證平台

自2019年10月2日起,為保障通訊安全,施耐德電機在 Wiztrust 上認證其內容。您可至 Wiztrust.com 網站查看企業通訊的真實性。
查看新聞稿 (pdf, 185 kb) 在新窗口中開啟
分享此頁面: