我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

施耐德電機馬達數位負載管理解決方案TeSys™ Island再升級

  • 支持主要的自動化現場總線,如EtherNet/IP,Modbus TCP,PROFINET和PROFIBUS,可以輕鬆地集成到任何第三方自動化系統中,實現更多元廣泛的應用
  • 資料庫新增兩種可配置應用程序物件導向,能分別用於泵送和輸送機,確保輕鬆集成到現有系統基礎架構中
  • 靈活的負載管理支援自主控制模式

【2021年05月18日,台北訊】

如何打造數位經濟時代的新型機械設備?能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機Schneider Electric 導入全新上市的TeSys™ Island,可使機械製造商的數位負載管理系統連線工業物聯網。憑藉創新的Avatar 驅動界面,TeSys™ Island讓企業能夠以前所未有的速度設計、構建和調試自動化系統,讓產品從設計到上市的時間縮短10%。此外,提供加密的通訊,能夠保障資訊安全,還有數位化的系統設計配置工具,更便利地進行設計、安裝與調試,讓機械製造流程更加智慧並推動業務發展!

隨著疫情再趨嚴峻,許多企業再度轉為輪班或是遠距工作模式,加之能源供應不穩定的挑戰,如何讓機械製造流程更加數位化、有效且安全地管理機械,成了企業重要的課題。TeSys™ Island 主要設計為在電氣控制盤中做開關、保護和管理高達80A的馬達和其他電氣負載,支援工業4.0數位通訊,借助先進動力和數據診斷,它可以在限制停機時間的同時,提高負載性能和控制能力。高效的模組化/可擴展TeSys大大減少了接線,讓孤島設計可節省OEM組裝成本,同時,因為可以在混合供應商環境中的輕鬆連接,可節省集成成本,遠端維護則可以節省維護成本,豐富的功能則可以讓用戶可提高營運效率。此外,用戶和OEM現在也可以從預先警報中受益,有助於減少機器停機可能性,縮短機器停機時間,使機械更智慧、可靠,且大幅縮短新設備從開發到上市的時間。

馬達控制十分輕鬆

TeSys™ Island資料庫新增了兩種應用程序功能塊,為集成預編程功能的數位化物件,一種用於泵送應用程序,另一種用於輸送機應用程序,當連接到TeSys™ Island總線連結器和I/O模塊,可以輕鬆集成到現有系統基礎架構中。用戶可以選擇控制模式為遠端控制(PLC驅動),自主控制(過程變量驅動)或本地(操作員驅動)。

應用程序功能塊可經由多種新方式靈活地運行TeSys™ Island數位負載管理系統

  • 自主控制模式:用戶現在可以依靠TeSys物件導向邏輯基於應用程序上的傳感器(流程參數變量)來控制基本應用程序操作。自主模式使TeSys™ Island可以獨立於PLC控制負載。
  • 預測性警報-TeSys™ Island可以發出警報,或是當故障即將發生的時候,發出預警,從而減少停機時間的實例。預測性警報由保護功能(由感測器相關的數據生成,比如溫度或液體粘度)和應用過程變量輸入條件(例如泵中的液位和流量壓力)共同發出。例如,系統可以將此兩個警告結合起來,並指出除非採取糾正措施,否則泵極有可能在空轉。

支援其他通訊協議,保護增強功能和豐富的診斷功能

除了可以在EtherNet/IP和Modbus-TCP環境中運行之外,TeSys™ Island現在還相容PROFIBUS和PROFINET。此外,預測性維護功能塊也會用於保護,進階診斷則有助於檢測控制面板中內部設備的故障或連接負載的故障,讓人員可以預先採取適當的措施。

TIA(Totally Integrated Automation)Portal Integration

TeSys™ Island現在可以在 TIA 門戶網站中,作為本機設備運作,除此之外還可以透過 AML 文件介面導入在SoMove配置工具中,同樣,在TIA門戶網站中亦可使用功能塊庫。因此,OEM和最終用戶無需花費時間進行編程和開發庫,有助於減少工程設計。

更多產品資訊歡迎參閱官網說明。

採用 Wiztrust 區塊鏈認證平台

自2019年10月2日起,為保障通訊安全,施耐德電機在 Wiztrust 上認證其內容。您可至 Wiztrust.com 網站查看企業通訊的真實性。
查看新聞稿 (pdf, 185 kb) 在新窗口中開啟
分享此頁面:
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.