【2024 年 12 月 30 日,台北訊】能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機Schneider Electric,旗下TeSys™馬達控制與保護產品系列今年邁入百年里程碑。從1924年推出業界首創BAR接觸器,到2000年發表首款模組化接觸器TeSys™ D系列、2019年發布首款符合工業4.0通訊標準的數位化馬達控制和保護負載管理系統TeSys™ Island,TeSys™系列產品持續創新演進,不斷為工業自動化產業樹立新標竿,至今已成為精準控制、安全可靠、高效維運、數位互聯與綠色低碳的最佳代表。
施耐德電機配電產品事業部總經理薛乃寧指出:「TeSys™馬達控制與保護產品系列不僅見證百年工業創新,更是推動台灣產業持續創新的重要夥伴。深耕台灣38年來,施耐德電機與在地夥伴緊密合作,運用安全可靠且靈活的自動化解決方案,協助從機械製造到重工業等各領域客戶優化生產效能。透過TeSys™創新技術,不只提升製造效率,更加速企業綠色製造轉型,強化台灣產業在全球永續供應鏈的關鍵地位。」
業界首款模組化接觸器TeSys™ D加速台灣工業自動化進程
工業自動化浪潮推動台灣經濟起飛之際,施耐德電機於2000年領先業界推出首款模組化接觸器TeSys™ D,重新定義了馬達控制系統。TeSys™ D整合了馬達斷路器、過載電驛、控制繼電器、開關等多種元件於一體,有效防止馬達過載和短路故障,確保設備安全運行,耐久性也更高,其中接觸器電氣壽命達200萬次、機械壽命則達1,500萬次,遠超過業界平均1.5倍以上,也為機械製造業、配電盤廠、系統整合商到終端客戶,提供從安裝、使用到維運的全生命週期保護。
業界首款數位化馬達負載管理系統TeSys™ Island引領台灣智慧製造產業升級
2011年工業4.0革命展開,智慧製造趨勢帶動數位化馬達控制需求大幅提升。施耐德電機於2019年推出首款數位化馬達控制和保護負載管理系統TeSys™ Island,將開關、保護、控制、管理和其他電氣負載均整合在單一電氣控制盤中,且符合工業4.0通訊標準,可無縫連線工業物聯網,讓機械製造流程更加智慧,還能有效且安全地進行管控。
TeSys™系列綠色使命搶先一步為台灣產業永續發展鋪路
環境效益同樣是TeSys™系列發展過程中的重要使命,TeSys™系列不僅可以使用於IE3、IE4級高效節能馬達,施耐德電機更謹慎地把關從使用材料、包裝設計到回收處理的每個細節,致力降低TeSys™系列對環境的影響。TeSys™系列遵循歐盟REACH和RoHS等環保法規,採用無鉛墨水和回收紙箱包裝,嚴格控管將有害物質阻絕於產品之外,更公開包括碳足跡和能源使用等產品生命周期中的環境影響資訊,展現前所未有的透明度。
豐筌企業股份有限公司董事長何永興表示:「豐荃企業成立於1972年,目前已與施耐德電機合作逾20載,正是看中施耐德電機產品符合最新、最嚴格的國際標準,加上全球完整服務網絡的優勢,能夠協助台灣產業順利打入國際市場。特別是TeSys™系列憑藉高可靠度與便於安裝維護的特性,不僅確保產線穩定營運、大幅降低成本,更讓台灣機械業持續升級並在全球市場中保持領先競爭力。」
旭優企業股份有限公司總經理黃朝柄指出:「施耐德電機是旭優企業最信賴的合作夥伴,不但技術領先,更提供透明完整的產品相關資料,協助我們為OEM機械廠客戶快速取得歐盟CE及UL認證,搶攻外銷市場。TeSys™系列安全可靠、好品質也令人放心,過去我們就建議台灣鋼鐵廠導入TeSys™系列來控制天車馬達的寸動應用,成功助其提升99.9%稼動率、大幅延長使用壽命。」
TeSys™馬達控制與保護產品系列的百年發展,見證並推動全球工業從自動化到智慧製造的演進歷程,更為台灣產業奠定堅實基礎。展望未來,施耐德電機將持續秉持創新精神,攜手在地合作夥伴及企業客戶邁向永續發展新紀元,TeSys™系列也將開創下一個輝煌世紀。