我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

施耐德電機最新推出Galaxy VS 三相不斷電系統 功率範圍擴展至150 kW且新增N+1冗餘,大幅提高可用性

Taiwan

27/10/2023

能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機Schneider Electric宣佈適用於外部電池的 Galaxy VS 三相不斷電系統UPS)從60 kW100 kW380V)擴增為60 kW150 kW380V)。隨著功率範圍的擴大,此款高效、模組化、易部署的三相不斷電系統Galaxy VS能夠為更廣泛的關鍵基礎設施和邊緣應用提供保護。

  • Galaxy VS不斷電系統從60 kW100 kW380V)擴增為60 kW150 kW380V

  • 新的N+1配置,可提升多達10倍的系統可用性

  • 使用符合Class 1標準的eConversion™模式,可大幅降低60%以上的電力損失

  • 連接EcoStruxure™讓管理和服務更簡單

  • 適合所有關鍵基礎設施及邊緣計算應用

2023 10 27 日,台北訊】

能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機Schneider Electric宣佈適用於外部電池的 Galaxy VS 三相不斷電系統UPS)從60 kW100 kW380V)擴增為60 kW150 kW380V)。隨著功率範圍的擴大,此款高效、模組化、易部署的三相不斷電系統Galaxy VS能夠為更廣泛的關鍵基礎設施和邊緣應用提供保護。

新選項包括N+1內部冗餘、用於加強保護的IP52/NEMA12套組,以及符合TAA(貿易協定法案)的模組。透過將一個多餘的電源模組用於N+1冗餘,即使在電源模組無法運行的情況下,客戶也可確保關鍵負載受到保護;並且在不增加額外佔地面積的情況下,能夠提高10倍的系統可用性。

Galaxy VS與EcoStruxure™相連,可將UPS的狀態即時傳送至智慧手機APP中,讓客戶能夠24/7全天候進行遠端監控,也滿足邊緣運算與小型資料中心對於空間的高要求。在eConversion模式下,Galaxy VS的效率可高達99%,相當於節省66%的耗電量,另可選擇搭配鋰離子電池,相較於傳統電池,可使電池壽命延長一倍,也因此Galaxy VS的總擁有成本(Total Cost of Ownership)較業界低。

施耐德電機關鍵電力暨永續部門總經理黃建棠表示:「隨著關鍵基礎設施和邊緣應用對電力及效率的需求不斷增加,Galaxy VS以及其新擴展的功率範圍能夠更好的滿足客戶和市場需求。相較於傳統不斷電系統,Galaxy VS的簡潔、容錯及模組化設計可加快部署時間並可在狹小空間中提供冗餘,為客戶節省更多工作時間、能源消耗與成本。

Galaxy VS關鍵優勢

  • 節約成本:在獲得專利的eConversion模式下運行,可提供高達99%的效率、節省60%以上的UPS電能損失、確保負載得到充分保護;客戶透過節約可在兩到三年內收回最初投資。
  • 節省佔地面積:精巧的設計中提供高密度技術,特別適用於狹小空間及前端操作,實現簡單快速的連接與服務。
  • 增加儲能壽命:鋰離子電池技術選項能夠快速恢復備載時間,即使在多次電源中斷時也能保護負載,並提供比傳統電池解決方案更長的電池壽命。
  • 提高正常運行時間與易於維護:關鍵電源模組擁有容錯設計,可在較低負載水平與較短修復時間下提供內部冗餘。
  • 連接EcoStruxure™:透過24/7專家服務中心的支援,實現全天候遠端監控設備效能與狀態,讓現場管理人員或技術人員可經由智慧手機APP輕鬆掌握和管理Galaxy VS系統狀態。

現在Galaxy VS及其新擴展的功率範圍可透過施耐德電機及其合作夥伴在台灣提供,包括適用於外部電池新型60 kW至150kW (380V)的不斷電系統。所有的Galaxy VS不斷電系統均提供啟動服務,以確保優化系統效能、品質和安全性。如欲了解更多資訊,請點擊Galaxy VS

採用 Wiztopic 區塊鏈認證平台

自2019年10月2日起,為保障通訊安全,施耐德電機在 Wiztrust 上認證其內容。您可至 Wiztrust.com 網站查看企業通訊的真實性。
查看新聞稿 (pdf, 185 kb) 在新窗口中開啟
分享此頁面: