我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

​​​​​​​施耐德電機在台推出全新TeSys Deca Series馬達啟動器

施耐德電機在台推出全新TeSys Deca Series馬達啟動器-提供更安全、更穩定的馬達控制解決方案,以克服惡劣環境挑戰

  • 更安全、更簡單的安裝程序
  • 輔助接點從5 mA升級到1 mA,在各種應用情境都具備高度可靠性
  • 強大而高效的馬達控制解決方案

2021 10 07 日,台北訊】

能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機Schneider Electric今天宣布推出全新一代的 TeSys Deca Series馬達啟動器。為了滿足冷暖空調、家用電器、電梯與惡劣環境產業中的機械製造商與配電盤製造商現今需求,施耐德電機升級原有的TeSys GV2、GV3和TeSys D的馬達啟動器,讓TeSys馬達控制解決方案系列更加齊全。

創新的TeSys Deca Series具備穩定性能和強大功能:

符合EN60335-1標準

新型TeSys Deca接觸器由更高等級的工程塑膠製成,對直火及熱源耐火性更佳,符合家用電器和冷暖空調產業的EN60335-1標準,可降低成本及備品庫存,同時更容易操作使用和更具效率。

新型防塵輔助接點

全新優化的上裝輔助接點可靠性已從5 mA升級到1 mA,尤其適用於多塵及嚴苛環境,讓作業流程更自動化。另有紅色防塵蓋設計,可以更輕鬆地識別安全產品,提升客戶體驗。

多標準螺絲

採用多標準螺絲配置,可與一字、十字及星型螺絲起子相容,讓安裝更加容易快速。

馬達斷路器

​​​​​​​強固的馬達管理解決方案,帶有旋轉把手讓操作起來更加穩固和順手,且易於切換和控制。

QR Codes

​​​​​​​使用者掃描QR Codes便能輕鬆方便地取得技術資訊和說明書。

施耐德電機致力於環境永續發展,並減少碳足跡,TeSys Deca系列已經通過Green Premium 2.0認證,也符合REACH和ROHS法規,且外觀的環保包裝由無鉛墨水和回收紙箱製成,完全沒有塑膠,因此消費者可以完全放心的使用,綜合以上所述,新的TeSys Deca系列是更環保、更強大、更高效和更可靠的解決方案,且外觀採用時尚深灰色設計,帶來更現代的感覺,刷新傳統對於馬達控制器的刻版印象。

採用 Wiztopic 區塊鏈認證平台

自2019年10月2日起,為保障通訊安全,施耐德電機在 Wiztrust 上認證其內容。您可至 Wiztrust.com 網站查看企業通訊的真實性。
查看新聞稿 (pdf, 185 kb) 在新窗口中開啟
分享此頁面: