我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

三相UPS Galaxy VL 300-500kW-Live Swap觸摸安全設計

  • 模組化和可擴展的 3 相 UPS 設計讓資料中心的專業人員能夠根據需要發展配置
  • 相較於其他 UPS 設計,空間更縮小 50%
  • Live Swap 觸摸安全設計,不僅提供員工周全的保護,也確保機器營運不中斷
  • 在 ECOnversion™ 模式下的效率可達99% ,能在兩年內為大中型資料中心取得全部投資回報

【2021年06月08日,台北訊】

能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機今天宣佈在台為 Galaxy 系列新增高效三相不間斷電源 (UPS):Galaxy VL 300-500 kW (380V/480V),在 ECOnversion™ 模式下提供高達 99% 的效率,根據資料中心規模,最快可在兩年內,為中大型資料中心、商業與工業設施提供全部節能投資回報。

資料中心佔地面積往往非常寶貴,而Galaxy VL 的緊湊設計僅佔 8平方公尺,較業界平均面積減少了 50%,且其模組化和可擴展架構使資料中心專業人員能夠使用 50 kW 電源模組,再根據業務需求,從 300 kW 到 500 kW 逐步擴展功率,提供足夠的彈性發展。

施耐德電機此次隨著 Galaxy VL 亦同步推出了開創性的  Live Swap  觸摸安全設計,在 UPS 連線且完全運行的情況下,操作人員在添加或更換電源模組的作業過程可更加安全,不僅機器可以持續運轉,讓業務維持進行,也不會有計畫外的停機時間;Live Swap 的觸摸安全設計,也提供操作人員更強的保護,插入或是移除電源模組時,不需要再將 UPS轉移至維護網路或是改用電池操作。

施耐德電機三相全球供應管理副總裁 Mustafa Demirkol 表示:「新型節能 Galaxy VL 為 UPS 創新設定了非常高的標準,希望在幫助客戶發展業務的同時,大幅減少資料中心的佔地面積和持有成本。施耐德電機始終關注資料中心的未來需求,並滿足企業對於可適性、彈性、效率和永續性的要求。 Galaxy 系列的最新成員 Galaxy VL 是 Green Premium 產品,可提供頂級性能,支持可持續發展目標,並恰好補足了中端電源市場之前的空白。」

Galaxy VL 特色

最大化空間利用以實現未來成長

Galaxy VL 是同類產品中最緊湊的,8 平方公尺的空間比較業界平均面積減少了 50%,從而釋放了寶貴的資料中心占地和 IT 空間。此外,與 VRLA 電池解決方案相比,Galaxy 鋰離子電池櫃的總空間節省高達 70%。

省錢

Galaxy VL 的模組化、可擴展平台使企業能夠按需付費,從而減少資本支出、營運成本、能源消耗和 TCO。以 50 kW 的增量可立即將功率從 300 kW 擴展到 500 kW,無需額外佔用空間。

實現永續目標

在 ECOnversion 模式下效率高達 99%,根據資料中心規模,最快可在兩年內實現節能投資的全部回報。Galaxy VL作為施耐德電機 Green Premium 產品,也可採用長效鋰離子電池。

透過 EcoStruxure™ 提高可靠性

將 Galaxy VL 連接到 EcoStruxure™,資料中心營運者可以從 EcoStruxure™ IT 軟體和服務中受益,這些 EcoStruxure™產品使客戶能夠監控、管理和建模其 IT 基礎架構,並隨時隨地獲得 24/7 的客服服務。

更多產品資訊歡迎參閱官網說明

採用 Wiztopic 區塊鏈認證平台

自2019年10月2日起,為保障通訊安全,施耐德電機在 Wiztrust 上認證其內容。您可至 Wiztrust.com 網站查看企業通訊的真實性。
查看新聞稿 (pdf, 185 kb) 在新窗口中開啟
分享此頁面: