我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

擁抱新電力模式,邁向永續未來新進程! 施耐德電機提出「Grid to Prosumer」管理策略優化分散式能源

  • 施耐德電機提出「Grid to ProsumerDER管理解決方案,大幅提高電網韌性與多元應用
  • Grid to Prosumer結合DER管理的3大關鍵:提升電網韌性、使電網服務更加靈活、促進電力產消者的雙向溝通
  • EcoStruxure DERMSEcoStruxure ADMS提供更靈活的創新方式,打造未來智慧配電

【2022 年 9 月 29 日,台北訊】

圖1:施耐德電機提出「Grid to Prosumer」分散式能源管理方法,大幅提高電網韌性與多元應用。

在淨零碳排的目標之下,許多產業更積極推動「電力化」的發展,根據國發會的淨零排放路徑規劃,設定2030年電動汽車占新售汽車比30%的目標;而全球約有20%的電網在未來10年需要被汰換,這也使電網面臨更大的挑戰。能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機Schneider Electric提出嶄新的管理策略「Grid to Prosumer」,這是一種分散式能源(Distributed Energy ResourcesDER)端到端的管理方法,可大幅擴展再生能源、儲能設備與電動車等永續方案的多元應用。

 

公用事業公司面臨越來越多的分散式發電,這代表著電力管理者逐漸從「電力營運」轉變為「資源規劃師」或「市場推動者」等更複雜的角色。分散式能源如社區或住宅屋頂的太陽能發電、儲能系統的管理,為能源供應商現今的關鍵課題。配電系統數位化將使企業、分散式能源、微電網和公用事業公司等能源社區之間更高效地串連在一起,同時帶來更穩定的電力傳輸,以及更靈活的電力調度。

 

為了推動電力產業的數位轉型,施耐德電機推出一種端到端的分散式能源管理方法「Grid to Prosumer」,旨在協助公用事業公司實現永續目標。

施耐德電機「Grid to Prosumer」的方法有效整合分散式能源管理的三大關鍵:

提升電網韌性

透過電網感知技術的管理,以確保電網能穩定連接分散式能源,並掌握其動態變化。

使電網服務更加靈活

靈活的電網服務得以解決分散式能源的不穩定性、不斷變化的天氣、難以建模或預測的能源使用模式等。

促進電力產消者(Prosumer)的雙向溝通

電力產消者兼具消費與生產電力的能力,因此公用事業公司需要與電力產消者保持良好的雙向溝通,聚集眾人之力以解決全民議題。

 

此外,電力系統也需要更縝密的解決方案、來管理諸多複雜的分散式能源。為了突破這些挑戰,公用事業公司運用先進的配電管理系統來整合再生能源優勢,大幅提升電網管理的效率與穩定性。例如施耐德電機的EcoStruxure DERMS(分散式能源管理系統)可以實時監控與計算分散式能源的狀態、預測活動建模,以及優化管理控制,以降低營運成本;而EcoStruxure ADMS(先進配電管理系統)的使用情境也包含分散式能源管理、停電管理、電網規劃和用戶培訓。透過這些管理服務,為客戶帶來更高的商業價值,也提供更靈活的創新方式,打造未來智慧配電。

採用 Wiztopic 區塊鏈認證平台

自2019年10月2日起,為保障通訊安全,施耐德電機在 Wiztrust 上認證其內容。您可至 Wiztrust.com 網站查看企業通訊的真實性。
查看新聞稿 (pdf, 185 kb) 在新窗口中開啟
分享此頁面: