我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

消除 F 氣體、提升效率與加強分散式能源整合:減少中壓電網碳足跡的三大途徑

電力產業是全球溫室氣體排放的最大來源之一。這就是為什麼放棄 SF6 氣體成為減碳解決方案的一部分。

全球各國與企業都在努力脫碳,以實現緊迫的氣候目標。儘管各行各業都必須為降低碳足跡做出貢獻,但電力產業作為溫室氣體排放的主要來源,必須站在永續發展的最前線。電力與熱能的生產是溫室氣體排放的主要來源,因此改善電力產業能對全球碳足跡產生重大影響。

然而,減少電力行業的碳足跡並非易事。儘管已經有脫碳的努力,2022 年的能源相關 CO2 排放量仍創下歷史新高,發電排放量也急劇上升,顯示出目前的努力尚不足以阻止氣候變化。電力產業若想達成永續發展目標,必須充分利用各種改進機會,特別是擴大分散式能源整合、消除 SF6 的使用以及提升能源效率。

舉例來說,推動更多分散式能源(如風能與太陽能)的使用,將大大減緩氣候變遷。目前全球超過 80% 的能源來自化石燃料。根據 BNEF 的報告,將發電從化石燃料轉向像分散式能源這樣的潔淨能源,是降低全球 CO2 排放最有效的方式。要達到這一目標,電力公司必須擴大分散式能源在現有電網中的應用,並進一步整合這些能源進入電網系統。

為什麼現在中壓電網營運商必須面對 F 氣體使用的挑戰

含氟氣體(F 氣體)是一類人造氣體,廣泛應用於製冷劑、空調和電氣設備等工業應用中。由於它們具有極高的全球暖化潛力(GWP),並且能在大氣中持續存在數千年,這些氣體對氣候變遷有著強大的推動作用。
例如,溫室氣體 SF6 是中壓開關設備等電氣裝置中常用的氣體,為電網和工業電氣系統提供動力。然而,SF6 是目前最具影響力的溫室氣體,其全球暖化潛力比二氧化碳高出 24,300 倍。
因此,SF6 和其他 F 氣體正受到歐盟 F 氣體法規的監管。新版的含氟溫室氣體法規要求逐步淘汰電氣設備中的 SF6,這是歐盟削減 F 氣體排放計劃的一部分,該計劃目標是將 2014 年的排放水平降低三分之二
SF6 在多數應用中已經被歐盟禁止,唯有電力行業例外,因為當時對於中壓設備並無可行的替代技術。而如今,隨著新的綠色替代技術的出現,法規已經可以開始處理 SF6 問題。
為了符合新法規,電力公司必須立即採取行動,逐步在其中壓設備中淘汰 SF6。這是實現淨零排放、推動更綠色電力生產的重要一步。

電網營運商降低碳排放的三大關鍵領域

以下是電網營運商為降低環境影響所能做出的三項關鍵改變:

#1 增加再生能源的整合,推動更環保的電網

要達成脫碳的目標,電力公司必須大幅提升分散式能源(DER)的使用。不僅要增加再生能源的份額,還必須確保這些分散式能源能夠更有效地整合到現有電力網絡中。這對電網營運商來說是一項艱巨挑戰,因為再生能源的波動性需要更靈活的管理。

#2 消除中壓開關設備中的 SF6,推動電網脫碳

由於 SF6 氣體的極高全球暖化潛力(GWP),中壓電氣設備中的 SF6 必須優先被淘汰。這一變革尤為重要,因為隨著全球基礎設施和電氣化需求的增長,中壓開關設備的需求也會同步增長。使用無 SF6 技術替換傳統的中壓開關設備,營運商可以在維持設備性能的同時大幅減少環境影響。

#3 提高電網效率,每年可減少 5 億公噸二氧化碳排放

電力系統中的能量浪費相當普遍。通過提高電網效率,特別是減少技術損失,全球每年可以減少約 5 億公噸的二氧化碳排放。一個更加高效的電網不僅能避免資源浪費,還能減少化石燃料的使用和能源需求,進一步降低空氣污染。

電力 4.0:數位化與無 SF6 中壓技術為未來發展奠定基石

我們所稱的「電力 4.0」是電氣化與數位化的結合,這是應對氣候變遷與能源危機的關鍵。它推動永續發展和韌性未來的實現,而電網營運商在其中扮演著降低碳足跡的重要角色。以下是他們如何利用數位技術脫碳電網的方式。

數位工具提升分散式能源(DER)的整合能力

要最大化再生能源的使用,依賴於數位工具的應用,這些工具能夠提升電網的靈活性。通過調節供需平衡,電網營運商能夠靈活調整能源生產與消耗,進而有效整合再生能源。

數位工具與無 SF6 中壓技術助力符合新法規,支援綠色電網

電力行業必須逐步淘汰中壓電氣設備中的 SF6。像 RM AirSeT RMU 這樣的無 SF6 中壓開關設備,使用純空氣和真空技術代替 SF6 進行絕緣和分斷。這一解決方案在性能和體積上與傳統 SF6 開關設備相同,但更環保、更安全。

數位工具提高電網營運效率,減少能量損失

智能互聯的數位工具通過提升能源效率,顯著減少損失。通過更高效的網絡管理消除能源浪費,電網營運商能夠更加精準地控制網絡,並根據計算出的電流和預測的負載及發電量,提前發現潛在問題並減少停電時間。

邁向脫碳的未來

了解如何採用數位技術和無 SF6 中壓技術,解決電網脫碳的關鍵挑戰。
下載我們的電子書:《如何結合 SF6 替代技術與數位技術實現電力脫碳與效率提升》。


作者:Frederic Godemel | 原文連結


延伸閱讀

相關連結

想深入瞭解文中提及的產品嗎?

立即聯繫業務
a person lying in the grass and reading

掌握產業趨勢,引領未來科技

施耐德電機專業洞察,您的產業知識寶庫。我們提供最新的產品資訊和最佳解決方案範例,助您在快速變動的科技世界中保持競爭優勢。想看更多精湛的文章?立即探索,一同打造永續未來。