途徑#1:轉供購電合約(Offsite Power Purchase Agreements)
這個途徑主要是針對那些大型的再生能源計劃,通常這些計劃並不會跟購買者的實體設施在同一個所在地,也因此被稱作「轉供」。購買者大多透過一個叫做「購電合約」或PPA,從這些遠端計劃購買再生電力,而且這個價格會在合約期間內固定不變。
轉供購電合約基本上就是一份長期的綠能合約,通常是由企業(也就是賣方)和專案開發者直接簽訂。這樣的作法讓企業能在整個合約期間內鎖定一個穩定的電價。有時候,這樣長遠看下來其實相當划算,因為企業能透過PPA省下不少電費。但當然,這也不是沒有風險的。
一旦企業做出長期的承諾,專案開發者就更容易獲得必要的融資來推動這個專案。這樣的承諾也可能讓企業有機會自認為是業界的領導者,有時這被稱為「附加價值」,意思就是如果沒有這家企業的參與,這個專案根本就不會啟動,更不用說取代現有的化石燃料發電了。
近年來,PPA這個選項受到了C&I買家的高度關注,主要是因為它讓這些大戶能以相當大的規模購買再生能源,也讓他們有機會大刀闊斧地達成自己的環保目標,有時候甚至能在某些市場達到100%的再生電力。
但要注意,轉供購電合約並不是每個C&I買家都適用。通常來說,這會受到買家信用評級或是能源需求量的影響(雖然透過一些集合購買或財團法人的方式,小額的PPA也越來越普及)。比方說,在2020年,施耐德電機就為歐洲首個跨國財團法人PPA提供了專業諮詢,讓四家企業能聯手推動潔淨風能的發展。
途徑#2:直供購電合約(Onsite Power Purchase Agreements),也就是分散式發電
這個途徑主要是讓你在自家的設施裡頭安裝再生能源設備,一般來說就是太陽能板(solar photovoltaics, PV)。這個選項特別適合那些有很多不同營運據點的企業,像是連鎖店、銀行或是快餐店。當然,如果你有大面積的屋頂空間,這個選項也很適合你(地面安裝的太陽能板也被許多C&I採用)。
所謂的直供購電合約(Onsite Power Purchase Agreements)就是你和能源專案開發者簽一份合約,通常這個合約會包括開發者負責擁有、運營和維護這個再生能源設備,合約期大概是15到25年。你就是按照這個合約裡頭設定的價格,支付這個設備產出的所有電力。
雖然太陽能PPA是最常見的,但其實還有其他選項,像是燃料電池或是儲能系統,也可以考慮簽PPA。
但要注意,這個現場專案不是每個C&I買家都適合。可能會有地點選擇的問題、初期投入資本過大,或者是運營上有風險,這些都可能讓買家選擇其他購電途徑。再者,因為這些現場專案通常規模較小,對於那些電力需求很大的C&I買家來說,可能只能滿足一小部分的電力需求。
途徑#3:能源屬性憑證(Energy Attribute Certificate, EAC)
在再生能源的世界裡,追踪每一度電的來源是一個相當複雜的挑戰。為了解決這個問題,美國加州早在1999年就開始發行一種特殊的「身份證明」-再生能源憑證(Renewable Energy Certificate, REC)。這些憑證現在已經成為全球標準,用於追踪和交易再生電力。
REC不僅用於受到嚴格監管的市場,也用於那些自願想要達到再生能源目標的買家。你可以選擇將這些憑證和你從公用事業公司購買的電力捆綁(電證合一)在一起,或者你也可以選擇將它們「解捆(電證分離)」,作為獨立的商品來購買。
隨著全球市場的不斷發展,各種不同類型的能源屬性憑證(EAC)也相應而生。EAC 包括了所有既有和新興的綠色電力商品,不論它們是來自哪一個國家。
對於商業、工業和機構(C&I)買家來說,EAC提供了一個相對低的門檻。這些憑證不僅容易獲得,而且代表的是零碳排的電力。只要你確保是從有信譽的供應商和經過第三方認證的來源購買,這些憑證就是非常可靠的。事實上,大多數有志於達到再生能源目標的買家,都會在某個時候選擇使用EAC。
途徑#4:公用事業的綠色電力方案
作為對商業、工業和機構(C&I)日益增長的對多元能源選項和潔淨能源需求的回應,許多中央公用事業公司已經開始推出再生能源費率方案(Green Tariff)和訂閱制服務,以提供更多綠色電力選項。這一轉變不僅反映了越來越多環境意識強烈的消費者選擇直接購買再生能源,而且也標誌著公用事業公司自身在提供綠色能源解決方案方面的策略轉變。
雖然這些綠色電力方案可能受到某些地理或規模限制,但它們無疑為那些積極尋求再生能源選項的企業能源買家提供了一個新的吸引力。這不僅是一個短期的市場趨勢,而是一個長期的、有意義的轉變,在電力購買和銷售的方式上寫下了新的一頁。
綜合建議:多元化潔淨能源策略對於各種組織來說,依賴單一的解決方案或技術來實現其永續性目標可能是一個挑戰。因此,我們強烈建議採用一種多元化的潔淨能源策略,結合不同的技術和解決方案,以逐步達到組織的長期永續發展目標。這種綜合性的方法不僅能夠提供更大的靈活性,也能夠更有效地應對未來可能出現的各種挑戰和機會。
深入瞭解施耐德電機能源採購服務
4 Ways C&I Energy Buyers Use Renewable Electricity | 原文出處