施耐德電機承諾將在2025 年實現碳中和,並於 2050 年在整個生態系中實現凈零碳排放。這些目標是我們的「凈零碳」路標,並得到了「科學目標倡議」(SBTi)的認可,這是我們相當引以為傲的成果。
為了實現將全球氣溫升幅控制在 1.5 ℃以內的目標,我們已經開始著手減少以下這三種範疇的碳排放,包括:- 範疇1:直接碳排放,源自於我們在建造和生產過程中消耗能源的,包括車隊/公司車輛的燃料
- 範疇2:間接碳排放,源自我們購買的能源,包括員工通勤和公司差旅
- 範疇3:間接碳排放,源自我們的供應商(包括供應商運輸)等
作為一家有影響力的公司,我們從整體上看待減碳問題,以帶動我們的整個產業鏈,並幫助我們的客戶步上相同的成功道路。除了設計和建造新的凈零碳建築外,我們了解到在 2050 年時,50% 的現有建築仍將繼續使用。因此,我們必須解決現有建築運營中的減碳問題,從而讓今日的努力發揮最大的影響。
因此,我們的端到端減碳計劃從改造施耐德自己的辦公大樓和工廠開始,並利用數位化科技以確保取得成功。我們的願景是打造全數位化、全自動化的智慧未來建築,以實現凈零碳目標。您的企業也同樣可以利用如今先進的技術來實現節能減碳。我們也了解到,從頭開始落實凈零排放可能是一項複雜艱難的任務,而施耐德豐富的經驗和許多成功案例都可以為您提供幫助。一起來看看我們已落實的方法。
實現凈零目標的三個有效步驟
制定策略
- 建立一份節能減碳藍圖 包括:確定碳排放基線;評估數位技術以找出現存差距,並為藍圖提供訊息;評估技術和經濟可行性以確定行動的優先次序;模擬建築改造方案以制定藍圖和進度表。
我們將運用碳抵換和可再生能源市場方面的豐富專業知識,幫助您制定強有力的計劃,建立與各種產業框架(SBTi、CDP、GRESB 等)一致的報告制度,並透過評估、路線圖並使具代表性的供應商參與計劃,來解決整個企業的減碳問題。
數位化
- 追蹤內含碳 - 包括建築訊息模型 (BIM)
- 測量和監控能源與碳 - 包括:集中能源供應和公用事業數據,獲得天然能源使用的可見性,並以雲端資料為基礎進行分析。
去碳化
逐步取得實際成果
這三大步驟有效嗎?是的,確實有效。讓我們分享一個通過改造法國格勒諾布爾的 Technopole 大樓實現凈零碳營運的實例。
在最初的策略步驟中,我們計劃對現有設施進行重新設計,以打造一座集多種用途於一體的高效能建築。該建築需要在確保舒適度的同時降低能源損耗,實現凈零碳排放,並降低能源成本。且最終,這筆投資需要快速回報。
在下一步驟中,我們使用 EcoStruxure Building解決方案對現有基礎設施進行了數位化。詳細的數據幫助我們的建設團隊揭示了能源利用效率低下的問題,並對造成碳排放的維護問題進行了優先排序、追蹤和回報。團隊安裝了一個可再生能源微電網,利用我們的 EcoStruxure微電網解決方案進一步實現減碳。
成功案例:Technopole的改造計畫獲得了顯著成效
• 該設施實現了凈零碳運行。
• 它是法國首批獲得 LEED 白金認證的建築之一。
• 該項建設在 4.3 年內實現了翻新成本的投資回報。
施耐德電機的三步驟法和領先的減碳解決方案屢獲成功,是您值得信賴的顧問和合作夥伴,能夠在建築物的整個生命周期內,為您的永續發展和資產績效目標提供全面支持。在施耐德的官網上,我們將持續介紹一些客戶案例,展示我們經過驗證的方法是如何幫助與貴司類似的企業設計、建造、營運和維護凈零碳建築。將會從介紹我們與 CityCon 的合作,幫助芬蘭的利普萊瓦(Lippulaiva)購物中心成為歐洲最環保的生態友善型城市樞紐。
作者:Manish Kumar | July 26, 2023 | 原文連結
相關連結