我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

多年來,施耐德電機一直致力於減少 IT 的碳足跡。我們使用全面的綠色 IT 計劃來衡量、管理和減輕 IT 的影響。如果您想了解更多有關我們以 IT 為主導戰略的基本原理,以及我們對 IT 終端用戶設備的結構性方法,請查看之前的部落格文章。 

 

在本篇文章中,我們將重點介紹如何使用我們自己的解決方案來更高效地運行 IT 基礎設施,並加速向雲端計算遷移,以此作為綜合永續發展綠色 IT 戰略的一部分。 

綠色數據中心是永續業務方法的關鍵元素

考量到全球數據中心的耗電量巨大,管理 IT 能源效率至關重要。據《富比士》報導,地球上大約 3% 的發電量用於數據中心的運行。這凸顯了提高數據中心效率和在該領域採用永續做法以減少碳排放的重要性。如果貴公司不運營自己的數據中心,而是依賴主機代管或共享雲端服務,則應選擇優先使用可再生能源和高能效數據中心的供應商。這一選擇對於支持貴公司的永續發展以及減少貴公司數據存儲與處理對環境的影響至關重要。

EcoStruxure IT 是我們優化 IT 基礎設施的解決方案,它利用支持物聯網的硬體、軟體和服務,為包括數據中心在內的關鍵IT環境提供即時數據洞察、主動監控和遠程管理功能。自 2018 年以來,包括 EcoStruxure IT 在內的施耐德電機解決方案已幫助我們的客戶節省和避免了 5.13 億噸二氧化碳排放。這相當於近 18K 架商用客機的年均排放量!如果我們致力於減少客戶的排放量,那麽應用我們自己的解決方案來最大限度地減少我們自己的數位足跡,難道不是很有意義嗎?

親身體驗我們自己的產品

幾年前,我們開始了綠色 IT 之旅,並將自己的解決方案納入其中,這些解決方案可以即時測量 IT 能源負荷和排放。 EcoStruxure IT DCIM 幫助我們更有效地管理 IT 環境。它使我們能夠從使用生產概況等二手數據來估算能源排放量,發展到即時讀取一手數據。 

減少二氧化碳排放的第一步是建立基於事實的基準。隨著時間的推移,我們在衡量自身能耗和排放量方面取得了重大改進。在我們推進虛擬化、減少技術債務和雲端遷移等戰略的過程中,EcoStruxure IT 還能讓我們評估在減排方面取得的進展。讓我們來看幾個例子: 

  • 在馬薩諸塞州波士頓總部,與 2022-2023 年的月平均排放量相比,上個月 IT 運營產生的能源排放量減少了 11%。
  • 我們位於美國肯塔基州的萊克星頓智能工廠,在相同的時間和範圍內實現了 34% 的減排,令人印象深刻。

歐盟能效指令規定,自 2024 年 5 月 15 日起,必須報告 IT 能源消耗情況。這些數據將在遵守要求和確保準確報告方面發揮至關重要的作用。 

轉向雲端計算--實現永續發展

根據埃森哲的研究,遷移到公共雲端每年可減少 5,900 萬噸二氧化碳,相當於減少 5.9% 的 IT 排放總量。通過實現這樣的減排,企業可以更接近實現其氣候變化承諾。讓我們來看看雲端計算為永續 IT 帶來的好處:  

  • 提升能源效率:整合數據中心基礎設施可提高資源利用率,進而降低能耗。  
  • 服務器虛擬化:通過在單個物理服務器上運行多個虛擬機來優化硬體資源。 
  • 動態資源分配:雲端環境可根據需求動態分配資源,最大限度地減少未充分利用硬體造成的能源浪費。 
  • 共享基礎設施:雲端服務可促進用戶之間的資源共享,提高效率並減少對環境的影響。
  • 減少硬體浪費:通過減少對硬體的依賴,企業可最大限度地減少因廢棄設備處理而產生的電子垃圾。

根據國際電信聯盟(ITU)的建議,訊息和通訊技術(ICT)領域的排放量應每年減少 4.2%。作為我們雲端遷移策略的一部分,並遵循這些標準,我們設定了一個目標,即在 2027 年之前,每年減少 5%的雲端存儲數據使用量。在這方面,我們去年將內部服務器的相關能源排放減少了 30%,相當於減少了 2,162 噸二氧化碳當量。 

如果您是數據中心行業的技術領導者,或者只是想報告公司的數據中心運營情況,請查看本白皮書,我們在其中提出了環境永續發展報告指標的 5 個類別。 

作者:Elizabeth Hackenson | 原文連結

相關連結

想深入瞭解文中提及的產品嗎?

立即聯繫業務
a person lying in the grass and reading

掌握產業趨勢,引領未來科技

施耐德電機專業洞察,您的產業知識寶庫。我們提供最新的產品資訊和最佳解決方案範例,助您在快速變動的科技世界中保持競爭優勢。想看更多精湛的文章?立即探索,一同打造永續未來。