我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

來自消費者、投資者和監管機構的壓力--在歐洲能源指令(EED)和《巴黎協定》等區域和全球倡議的推動下--要求全球組織迅速確定降低環境影響的方法。人們進一步期待公司以揭露能源及實踐永續,保持對內外部的透明和負責。作為回應,當今 93%的首席執行官認為永續對未來的成功至關重要。


這篇文章將探討能源產生和消費方式的變化如何為建築業主和運營商提供強大的新機會,以進一步提高永續性和復原力。你可以預期,結合最好的技術和專家服務可以加速這種成功。


新的能源格局是由影響能源供應商和消費者的三個重要趨勢形成的:「減碳、去中心化和數位化。」


減碳的路徑
減碳的途徑主要有兩類:
第一類涉及能源的產生方式。最近,我們已經看到了再生能源的激增,估計到 2040 年將提供 70%的新增能源容量。
電氣化是第二個重要類別。電力是最乾淨和最有效的能源。用熱泵等高效的電力替代品,取代燃氣鍋爐等基於化石燃料的燃燒,將大大減少建築物的碳足跡。你也可以在智能電動汽車充電基礎設施的支持下,用電動汽車(EV)取代燃料動力車隊。

分散式能源的複原力和經濟性
傳統上,大型集中式發電廠發電,然後通過數百英里的電線和變電站傳輸給終端用戶。然而,隨著分佈式能源資源(DERs)技術的改進和成本的不斷降低,電網正在迅速發展。 DERs 通常由公用事業公司擁有的可再生能源裝置組成,如風能和太陽能農場。然而,它也包括消費者自行於現場安裝可再生能源及儲能相關設備,成為新的能源格局是由影響能源供應商和消費者的三個重要趨勢形成的:「減碳、去中心化和數位化。」 "prosumers"。(produce+consumer)
通過結合設施和電網方面的新解決方案,未來將看到越來越多的小型、分散的微電網,為客戶提供對電力來源更大的控制。這進一步有助於優化成本,並提升電網於中斷時的韌性—下文將詳細介紹。擁有更大量的電網互動 DER 有助於電網運營商保持韌性。

通過數位化使設施更加智能
我們相信全電力、全數位的設施是在新的能源格局中變得更有彈性、永續、更高效的關鍵。我們稱之為電力 4.0。我在上面談到了電氣化的好處。但數位化呢?數位化技術包括物聯網連接的設備,如智能電錶、斷路器、傳感器、控制器、軟體應用和雲端分析。數位化有助資料可視化。你將消除浪費、解決未開發的節約潛力、提高設施的效率,同時減少與能源有關的排放。擴大可視化也將幫助你優化安全、設備可靠性、性能和壽命。所有這些加在一起,可以降低資本支出(CapEx)、減少運營費用(OpEx)並提高盈利能力。新的能源格局為設施所有者和經營者創造了機會,使他們能夠積極選擇能源的來源、成本和消費方式。現今可用的數位技術和服務可以幫助你完成這一旅程,包括:

  • 把你的設施變成一個微電網 :
    一個微電網允許你在現場產生和消耗自己的電力(即使是在電網癱瘓或價格高峰期),並在你最需要的時候使用它。它將連接、監測和控制你的設施的分佈式能源資源,同時提高性能、永續性和業務連續性。EcoStruxure Microgrid Advisor 使你的微電網能夠在供需之間進行自我優化,最大限度地利用綠色能源,同時實現復原力、效率和能源成本方面的目標。 
  • 從你的能源資產和系統中獲得最大收益 :
    你可能有各種各樣的能源資產,包括加熱、冷卻、電源管理、驅動器、電機、旋轉設備、UPS 等。如果你的設備有限,如何管理這些設備以保持安全和運行時間正常是一項挑戰。EcoStruxure Asset Advisor 可以通過評估「關鍵的連接資產」和「應用先進的分析技術」來識別潛在的威脅。接著您可以權衡這些數據採取相應的行動。此外,對於有大量設備和系統被連接監測的設施來說,很容易被大數據所淹沒。而為了支持這點,EcoStruxure Asset Advisor 可以在 EcoStruxure 服務計劃中與 EcoStruxure Power Advisor 技術配對使用。協助您簡化數據管理、精簡流程、提高設施的永續性,並延長資產和系統的使用壽命。
有了正確的合作夥伴,您可以充分利用新的能源格局。了解施耐德電機的數位服務如何幫助您應對當今的挑戰,使您的能源更加獨立,並使您的設施和業務前瞻未來。
作者:Damien Dhellemmes | September 29, 2022 | 原文連結

文中提及產品

 

EcoStruxure™ Power Advisor

 

EcoStruxure Asset Advisor

想深入瞭解文中提及的產品嗎?

立即聯繫業務
a person lying in the grass and reading

掌握產業趨勢,引領未來科技

施耐德電機專業洞察,您的產業知識寶庫。我們提供最新的產品資訊和最佳解決方案範例,助您在快速變動的科技世界中保持競爭優勢。想看更多精湛的文章?立即探索,一同打造永續未來。
探索更多

需要協助?

從這裡開始!

現在就找尋答案。自行搜尋解決方案,或與我們的專家聯絡。

聯絡客服

聯繫我們的客戶服務團隊以獲得更多資訊、技術支援、投訴協助等。

購買地點

輕鬆在您所在地區找到最近的施耐德電機經銷商。

 在新窗口中開啟

瀏覽 FAQ

瀏覽主題相關常見問題 (FAQ),藉此取得您所需要的答案。

 在新窗口中開啟

聯絡業務

歡迎您線上提問,將有專家與您聯絡。