位於法國北部的里爾大學共有 6 個校區,擁有超過 11 萬名學生。作為多項現代化計畫之一,該大學決定將政治學系遷至一座配備了新型現代化施耐德電機EcoStruxure 樓宇管理系統(BMS)的新建大樓。
校園遷址經理 Jean-Francois Baton 認為遷址是提升能源效率和建立能源消耗意識的機會。大多數大學校園很少制定鼓勵措施來鼓勵學生和教職員工養成節能的習慣。然而,校園中的教室、演講廳、辦公室、實驗室和宿舍房間的照明、加熱和供電,在大學校園環境能源使用中佔比超過 60%。Baton 說:「在過去,我們無法蒐集能源消耗的訊息,處於被動的狀態。」
解決成本與效能的兩難困境
除了提高能源效率,該大學還必須符合國家法規(在此情況下為 RT2012 標準),該法規要求所有新的非住宅建築遵守每年 50 千瓦時/平方米的能源消耗限制。為了解決這些問題,Baton 的想法是利用 BMS 來追蹤能源消耗。開發這項技術需要仰賴數位化,使能源數據得以收集、集中、監測和分析,進而改善整棟建築的能源使用效率。此外,由於設施預算緊繃,如何低成本地減少能源開支也是重要的課題。
數位化的能源負載監控簡化了能源管理任務
負責執行該專案的電氣承包商 SpieIsle-de-France Nord-Ouest 及其代表 Thibault Vilain 提出了解決方案:使用施耐德電機 Acti9 系列斷路器,為最終配電盤配備數位功能。這項解決方案賦予里爾大學的工作人員完整的電力負荷可視性。共有 30 個配電盤配備了 Acti9 斷路器,使工作人員能夠分別追蹤建築物的每個區域,包括房間、大廳和室外照明的能源使用,以及 HVAC 設備、熱水鍋爐、電梯和插座電路的能源消耗情況。
作為該技術的安裝人員,Vilain 強調了 Acti9 的幾個易用性優勢 :
- Acti9 的 Smartlink 智能傳輸元件 使來自配電盤內多個測量點的數據得以集中。
該設備完美適應配電盤內部,不占用任何額外的空間。配電盤由盤廠提供,預先配置並在插上電源後即可運行。 - Acti9 PowerTag 是世界上最小的能源感測器,只需插入每個斷路器的頂部。
感測器以無線方式將基本數據傳送到 Smartlink 集中器。因此,幾十個數據收集點能在同一個配電盤內活動,幾乎不需要額外的布線工作。
作為施耐德電機解決方案的一部分,Vilain還為大學工作人員提供了為期兩天的培訓。這使得工作人員能夠熟悉樓宇管理系統(BMS),並意識到以科技驅動節能的巨大潛力。
如今,這種新的數位化電力架構使里爾大學能夠監控和測量其能源消耗情況,並確定校園範圍內的能源效率倡議和計劃是否產生預期的積極影響。如果未能達到預期效果,則可以根據能源使用數據進行改善,以實現最高的能源效率水準。
Vilain表示:「系統蒐集的訊息還可以幫助大學在進行公共設施合約的談判時,獲得更好的條件,節省資金,並減少能源消耗。」
欲了解更多關於 數位化技術如何提升建築設施人員測量和監控建築能源消耗的能力,請前往施耐德電機 EcoStruxure Building 網頁。
作者:Thomas Peregrin | August 28, 2018 |原文連結
文中提及產品
![a person lying in the grass and reading](https://www.se.com/tw/zh/assets/v2/469/media/411463/900/89011357-IC-1920x540.jpg)