我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

為何邊緣運算需要新一代不斷電系統(UPS)?

企業為支持數位化以及在遠端工作的員工,紛紛加碼投資分散式IT環境,也因此面臨著管理和維護多個無人值守站點的挑戰。分散式和邊緣運算環境中的空間通常有限,隨著IT需求的增加,幾乎沒有空間留給其他設施,包括電力基礎設施。

好在,隨著不斷電系統技術進步,有一種解決方案可以滿足邊每個緣運算環境中的特定電力基礎設施需求。新一代UPS體積小且提供更多電力,讓企業能夠充分利用現有空間,無論是辦公大樓中的小型伺服器機房、工廠角落的一個隱蔽區域,還是學校校長辦公室旁的一個櫥櫃。

連接性強、壽命更長的不斷電系統(UPS)

所有容納IT基礎設施的站點,尤其是那些用於支援物聯網(IoT)的邊緣運算網路中的各個站點,都需要確保系統的可用性和彈性。更小、更輕、又能夠提供更高功率密度的UPS,就非常適合這些環境。簡潔且靈活的設計,讓UPS尺寸更小、重量更輕。除了適合機架和塔式安裝外,新一代UPS還可以安裝在牆壁、天花板,甚至是在桌子下方,使管理人員在部署電力基礎設施時可以更靈活地釋放更多空間。

另外,新一代UPS由於使用壽命通常為八到十年的鋰離子電池,使其壽命是傳統的鉛酸電池供電UPS的三倍。這意味著在正常使用情況下不需要更換電池,且幾乎可以不用頻繁維護。在正常情況下,管理人員除了要更換設備之外,不需要前往站點。如此,可節省50%總擁有成本,對有多個分支辦公室或零售點的企業來說,更有助於大幅降低總擁有成本。此外,這些UPS還提供基於雲的連接,便於遠端監控和管理分散式站點的IT基礎設施,特別是那些難以到達的地方。

如何為邊緣運算站點選擇UPS?

在了解新一代UPS技術優勢後,所以該如何選擇適合分散式IT和邊緣運算站點的UPS呢?

連接性

選擇UPS時,應選擇具有遠端監控功能的型號。遠端功能使管理員能夠隨時隨地監控電力基礎設施的狀況。來自UPS的不間斷數據流可以讓管理員即時了解設備的健康狀況和性能,並在出現問題時快速反應。這在邊緣運算環境中特別重要,因為這些環境通常位於偏遠或難以到達的地方。

靈活安裝選項

分散式環境可能會面臨空間限制,因此選擇具有靈活安裝選項的UPS非常重要。最好選擇可以安裝在牆壁或天花板上的UPS。例如,在零售環境中,這些UPS可以輕鬆安裝在零售櫃檯後方,並連接到銷售點(POS)系統。

優雅關機

選擇具有內置能力的UPS,能夠在超過UPS備份時間後優雅地關閉其支援的應用程式。這樣可以正確地關閉相關伺服器和設備,保護設備和數據。

保固

業界標準的鋰離子UPS保固期為5年,但並非所有保固都相同。尋找可信賴供應商進行簡單保固,涵蓋UPS和/或電池更換。

訪問UPS選擇資源

UPS技術在停電期間保護資料並在需要時實現優雅關機,滿足各種關鍵需求。像施耐德電機的新型 APC Smart-UPS Ultra 3kW單相UPS 這樣的創新解決方案,可以幫助解決分散式環境和邊緣部署的各種挑戰。透過下載白皮書《不同類型的UPS系統》,了解更多適合您組織的UPS資訊。

作者:Tarunjeet Sarao | 原文連結

延伸閱讀

相關連結

想深入瞭解文中提及的產品嗎?

立即聯繫業務
a person lying in the grass and reading

掌握產業趨勢,引領未來科技

施耐德電機專業洞察,您的產業知識寶庫。我們提供最新的產品資訊和最佳解決方案範例,助您在快速變動的科技世界中保持競爭優勢。想看更多精湛的文章?立即探索,一同打造永續未來。