製造一個芯片需要 1.6 公斤的石油和 32 公斤的水。
半導體製造商正面臨著滿足蓬勃發展的需求,同時減少對環境的高度影響的壓力。僅在今年,該市場就增長了約 17%。但是,隨著半導體行業的發展,其碳足跡和資源使用也在增長。
事實上,一些半導體製造商的碳排放量現在已經超過了頂級汽車製造商的排放量。這是一個值得注意的基準,因為汽車行業以其巨大的碳足跡而聞名。例如,世界上最大的芯片製造商台積電在 2020 年排放了約 1500 萬噸二氧化碳-超過了汽車製造商通用汽車的排放量,其年耗電量估計占台灣全部用電量的近 5%。
此外,半導體生產是極其資源密集。製造一個 2 克的芯片需要 32 公斤的水、 1.6 公斤的石油和 72 克的化學品--而每年生產了數十億的芯片。
減碳措施可以減輕這種影響
減少碳排放的措施也使半導體公司對股票投資者更具吸引力同時也具有其他好處
半導體公司也可以從半導體領域以外的許多公司所經歷的永續發展措施中獲益。
• 提高盈利能力和創造價值
• 滿足國際永續發展目標
• 支持其客戶的範疇三目標
大多數使用半導體的公司(如技術和汽車產業)都在接受監督,以提高自身的永續性。這就要求芯片製造商加強自己的永續發展實踐,因為大多數公司的總排放量大部分來自其價值鏈中的間接排放--即範疇三價值鏈排放--如半導體。那麽向這些客戶提出永續性的芯片可能會成為一種競爭優勢。
• 滿足終端用戶的優先需求
消費者越來越傾向尋求綠色企業和節能產品,包括產品中使用的組件。
• 留住頂級人才
半導體廠如何建立一個凈零的未來?
半導體製造商的減碳路線圖應該從審查其工廠的碳足跡開始。在專業人員的指導下,這一審查步驟可以為工廠的資源和能源使用創造一個完整的基線圖。在此基礎上,半導體公司可以利用專家的指導,制定一個永續的能源管理策略。這些是長期計劃,確定將產生最大影響的變化,選擇行動步驟,設定目標,並推進其永續發展目標。讓我們來看看這樣一個場景:一家半導體製造商設定了在某一日期實現凈零排放的目標:實現這一目標首先需要公司確定他們如何購買、使用和跟蹤能源。根據專家的建議,該製造商確定用綠色替代能源是最有意義的,並決定採取一種能源採購方法,讓他們根據價格和二氧化碳減排目標來購買能源。他們進一步確定了其他需要改進的領域,包括關鍵基礎設施的升級和一個多面向的效率計劃,以推動最大的節約和運營的彈性。這些行動共同幫助該芯片製造商在實現其氣候承諾方面取得了重大進展。
案例:意法半導體公司將如何在 2027 年之前實現碳中和
意法半導體公司是全球半導體的領導者,擁有 11 個生產基地,掌握著半導體供應鏈的方方面面,它是半導體製造商為實現其目標所能做的一個好例子。該公司希望到 2027 年實現碳中和。為了實現這一目標,意法半導體正在與施耐德電機合作,制定碳中和策略,包括在意法半導體的 14 個基地進行能源審查和共同開發節能解決方案。我們正在努力降低其製造和設計場所的總體能耗,改善意法半導體所有場所的可再生能源採購策略,確定並實施最相關的碳避免和碳封存計劃,並減少意法半導體的全球足跡。
開始您的永續發展之旅
2021 年,施耐德電機被評為全球最具永續性的公司。讓我們告訴您如何實現您的氣候承諾。閱讀我們的脫碳指南或訪問能源與永續發展服務網站了解更多資訊。
閱讀關於半導體的其他文章
•How to Improve Power Reliability for Semiconductor Fabs
•More Chips, Faster: Two Ways to Speed Time-to-Production for New Semiconductor Fabs
作者:Christel Galbrun-Noel | January 31, 2022 | 原文連結
![a person lying in the grass and reading](https://www.se.com/tw/zh/assets/v2/469/media/411463/900/89011357-IC-1920x540.jpg)