在產業界面臨勞動力短缺、成本上漲、供應困難、需求變化無常以及緊迫的節能需求時,多功能的機器人解決方案顯得尤為重要,它們開啟了一個充滿安全、高效和賦予員工更多權力的新時代。機器人的融合已經成為超越技術進步的策略需求。
正如我們的執行長 Peter Herweck 最近指出的,擁抱數位轉型的力量固然重要,但在未來的工業生產中,將人類放在核心位置同樣不可或缺。
工業 4.0 把智慧工廠推向了前端,工業 5.0 則更進一步,強調在數位生態系統中,人類與機器及系統之間的合作應更具意義且更為高效。
Manpower Group 最近的報告顯示,目前有 75% 的工業領域公司面臨人才短缺。Korn Ferry的一項廣泛報告指出,到 2030 年,將有超過 8500 萬個工作職位因缺乏合適的技術工人而難以招聘到人。目前,技術人才短缺已成為全球製造業管理階層認為最主要的競爭力推動因素。
在技能缺口不斷擴大和勞動力老化為企業帶來持續挑戰、並可能對全球經濟造成重大影響的當下,機器人如何能夠作為策略盟友而非取代人工?
透過人機合作解決人才短缺、優化勞動力並提升效率
在工廠生產線、物流領域甚至高風險環境中,機器人已成為優化工作流程、補足技術人才、提升操作效率和能源利用效率、增強員工能力的重要資源。現代機器人與人類之間的強力合作關係,徹底變革了工業製造業的運作模式,帶來的益處包括:
- 提高生產效率及分擔工作任務
- 促進技能提升與創新水平
- 改善職場安全
- 簡化日常操作與維護工作
融合資料分析、機器學習及整合式機器人系統等數位科技與人類工作的認知能力,工業企業能顯著提升營運效率和能源利用效率:
- 節能操作:傳統製造流程通常能耗高。機器人可透過監控和程式設定達到節能操作,減少能源消耗、浪費和對環境的影響。結合機器人和能夠基於即時資訊作出決策的熟練操作員,能實現史無前例的能源使用和優化永續性。
- 優化流程:透過與現有系統的整合及運用機器學習等技術,機器人能即時調整,更好地應對生產需求的變化。這有助於維持順暢高效的工作流程,推動零件、原物料和成品的有效流通,進而降低整體營運成本。
- 資源使用優化與廢料減少:機器人能精確控制生產過程和材料使用,減少錯誤,降低浪費,優化資源利用。減少物料運輸不僅節省成本,也縮小碳足跡。
- 提高投資報酬率(ROI):隨著營運現代化,機器人的高效率幫助工業機構快速收回投資成本。通常導入僅需對現有生產布局作輕微調整,小型化設計、縮短設置時間、降低營運成本及易於融入現有系統都將增加投資回報。
施耐德電機的創新機器人解決方案能夠補足現有缺口,顯著提高整體效率
我們最新推出的 Lexium Cobot(協作機器人)專為安全的人機合作而設計。
這些協作機器人具備動態扭矩和速度監控功能,實現獨特溫和且精確的動作,並內建敏感碰撞等功能,降低與人類共事時發生事故的風險。員工也能快速「教導」機器人移動方向、拾取物品等,而無需繁瑣的程式設計。
藉由提高生產力和流程優化,Lexium Cobot 能夠以最低成本實現最佳效益。錯誤減少,安全性提高,員工有更多時間進行創新,生產力增加,最終使整體營運獲得提升。
攜手機器人迎接工作的未來
在我們走向工業 5.0 的途中,我們認為人類的才智與創造力與機器人的速度和精確性之間的協同效應將持續成為推動工業自動化未來發展的關鍵因素,激發創新並促進智能與節能製造的新時代。
作者:Ali Haj Fraj | 原文連結
延伸閱讀
機器人解決方案:解決全球製造業勞動力短缺的關鍵
IDC 白皮書:工業機器人的快速整合
工業5.0與機器人技術推動永續發展
相關連結
![a person lying in the grass and reading](https://www.se.com/tw/zh/assets/v2/469/media/411463/900/89011357-IC-1920x540.jpg)