實現最綠的綠色 Greenest of Green
冷卻如何促進使用或節省能源
冷卻,是交通設施中的重要能源使用項目。例如,地鐵站有兩種基本的冷卻類型:舒適冷卻(Comfort Cooling)和精確冷卻(Precision Cooling)。 舒適冷卻主要用於大眾或員工所在的區域。與大多數住宅或辦公大樓一樣,這些區域的溫度通常保持在22°至24° C(72°至75° F)。這些系統的顯熱比(Sensible Heat Ratio, SHR)通常約為0.7,這代表著 70% 的負荷用於冷卻空氣,其餘30%用於除濕。
交通站還有專門用於IT和相關設備的機房,例如工業UPS(包括電池)、電氣面板等。在這些房間中,精確冷卻不僅可以提高能源效率,還可以確保所有冷卻能力都用於設備的冷卻。
通過精確冷卻,可以使SHR接近1,這代表所有能源皆用於冷卻,而不是除濕。SHR為1的冷卻系統比評分為0.7的系統更節能-更精確地說,節能30%。機房可能比一般公共空間更暖和,但只要溫度在IT設備的容忍範圍內就不成問題。
鋰離子意味著工業UPS的更高溫度
當今的IT設備可以承受相較過去更高的溫度,有些資料中心可承受高達 35° C 的溫度。使用鋰離子(Li-ion)電池的工業UPS可以承受比使用傳統閥調節鉛酸(Valve Regulated :ead-Acid, VRLA)電池的UPS更高的溫度(高達40°C/104°F),且對電池壽命的影響較小。
假設您有一個機房,其中的Li-ion工業UPS以35° C的溫度運行,比最低的22° C高。每增加1° C的空調設定點可減少5%至10%的冷卻能源使用,這相當於整個設施的能源使用減少2%至5%。
考慮到這些IT機房必須全年無休地予以冷卻,這樣的節省程度是相當可觀的。通過使用精確冷卻代替舒適冷卻,以及使用像基於鋰離子的UPS等組件,交通設施可以將機房的能源成本降低約56%。
了解如何使您的交通設施更環保
這種解決方案就是鉑金評級與金或銀之間的關鍵區別,特別是地板下空氣分配(Under Floor Air Distribution, UFAD)系統和帶有Li-ion電池的UPS等其他節能方法結合使用時。
如果您希望您的交通設施成為最綠的綠色,請深入了解更多最新節能技術。此外,了解工業UPS如何確保您設施的業務連續性和效率。
作者:Praveen Kulkarni | 原文連結
相關連結
![a person lying in the grass and reading](https://www.se.com/tw/zh/assets/v2/469/media/411463/900/89011357-IC-1920x540.jpg)